FALLSTUDIE Power Generation

Wie wir die Umwelt und DNA-Proben aus der ganzen Welt schützen

Veröffentlicht am 12 November 2020

Das mtu Kinetic PowerPack sorgt für unterbrechungsfreie Stromversorgung, damit weltweit führende Institute und Organisationen für Genomforschung und Computerbiologie einige der größten Herausforderungen der Menschheit überwinden können.
Details

Wer

Wellcome Trust Sanger Genome Campus

Was

Dynamische USV

Wie

Um Energie einzusparen und den CO2-Ausstoß zu verringern

Wo

Hinxton, England

Situation

Der Wellcome Trust Sanger Genome Campus in Hinxton (England) beherbergt einige der weltweit führenden Institute für Genomforschung und Computerbiologie, die sich mit großer Vorstellungskraft umfassender lebensverändernder Forschung widmen, um einige der größten Herausforderungen der Menschheit zu überwinden.

Der Campus verfügt über eine der modernsten IT-Infrastrukturen der Welt, mit Forschungsdaten aus der ganzen Welt, die jederzeit zugänglich sein müssen. Die größten Herausforderungen des Projekts waren der Erhalt der natürlichen Umgebungund die Umsetzung des Plans für einen reduzierten CO2-Ausstoß.

Lösung

Um letzteres zu erreichen, haben Facilitymanagement und Mitarbeiter des Campus gemeinsam Initiativen für Energieeinsparung und Recycling entwickelt, um so den CO2-Ausstoß zu verringern. Im Rahmen dieser Bestrebungen haben sie außerdem eine ISO 14001-Zertifizierung erhalten. Da die Regulierung der Energiekosten natürlich sinnvoll ist, versuchen Unternehmen, die Ereignisse vorherzusehen und den Energieverbrauch in diesen Zeiträumen zu reduzieren.

Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass die seit der Übernahme von Kinolt S.A. durch Rolls-Royce unter dem Produktnamen mtu Kinetic PowerPack angebotene kompakte Lösung ohne Batterien die Möglichkeit bietet, an Programmen zur Bedarfsspitzendeckung teilzunehmen. Die Bedarfsspitzendeckung ist zwar nur eine sekundäre Funktion, die unverzüglich ausgesetzt wird, wenn die Netzversorgung unter die Toleranzgrenze fällt, aber sie ermöglicht es, ungenutzte Kapazität der dynamischen USV zu nutzen, um die Gesamtabnahme des Standorts vom Netzversorger zu reduzieren.

Ergebnis

Unter der Leitung von Richard Eve, unserem Technical Manager in Großbritannien, wurden innerhalb von drei Monaten zwei dynamische USV-Systeme entwickelt, gebaut und installiert. Die mit hochwertigen Schalldämpfern an den Motorabgasanlagen, sowie Schallschutzeinrichtungen ausgestatteten dynamischen USV-Einheiten, sind jeweils in einer stabilen ebenerdigen Schallkapsel mit einem Schalldruckpegel von 65 dBA/1 m im Aufbereitungsbetrieb und 75 dBA/1 m bei laufendem Motor untergebracht.

Die Steuerungen für die Systeme sind in einem separaten Schaltraumgehäuse im ersten Stock untergebracht, das auch eine 11-kV-Umspannstation mit einem Schneider Ringmaster und einem ANAN Transformator beherbergt. Ein Kraftstofftank unter der D-USV versorgt die Einheit bei einer Auslastung von 75 % für 48 Stunden. Das gesamte System wird jetzt von unseren Servicemitarbeitern unterstützt und gewartet. Die Einheiten werden aus der Ferne überwacht und der einzigartigen HMI KS® VISION von Rolls-Royce wird kein Zwischenfalle entgehen.

Verwandte Fallstudien

Power Generation

mtu sichert unterbrechungsfreien Betrieb der Erdgasaufbereitungsanlage Kårstø

Im Zuge eines langfristigen Expansionsprojektes wurde die norwegische Erdgasaufbereitungsanlage Kårstø mit einem neuen Notstromsystem ausgestattet. Bei einem Stromausfall werden künftig fünf MTUAggregate mit Motoren des Typs 16V 4000 G63 die nötige Energie für geschäftskritische Produktionsprozesse liefern — und das dank spezieller Schallschutzmaßnahmen so leise wie nur möglich.

Mehr

Power Generation

Gasmotoren-Aggregate liefern Wärme und Strom im Baltikum - Zuverlässige und kraftstoffeffiziente Anlagen lösen alte Kesselhäuser ab

Damit die Einwohner der lettischen Stadt Daugavpils auch in Zukunft zuverlässig Wärme beziehen können, ersetzte ein kommunaler Energieversorger mehrere dezentrale Kesselhäuser durch moderne, erdgasbetriebene Heizkraftwerke. Basierend auf Aggregaten von mtu liefern die neuen Anlagen eine thermische Leistung von insgesamt zehn Megawatt — und erzeugen dabei knapp zehn Megawatt Strom, der gegen Vergütung in das lokale Stromnetz eingespeist wird.

Mehr

Power Generation

Wärme und Strom für deutsche Mälzerei Durst Malz - "Idealer Einsatzort für Blockheizkraftwerke"

Eine Mälzerei hat einen enorm hohen Energiebedarf — sowohl an elektrischer als auch an thermischer Energie. Daher nutzt der Malzhersteller Durst Malz an seinem Standort in Gernsheim seit Juli 2011 zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) von mtu, die beides gleichzeitig können. Die BHKWs vom Typ GC 357 N5 liefern rund ein Megawatt Wärme, die zum Trocknen des Malzes verwendet wird. Die rund 700 Kilowatt elektrische Energie, die die Aggregate neben der thermischen Energie produzieren, werden ins unternehmenseigene Netz eingespeist. Daraus ergibt sich ein Ge- samtwirkungsgrad von fast 90 Prozent. Zwei baugleiche Anlagen kommen am Durst Malz- Standort Bruchsal-Heidelsheim zum Einsatz.