Tognum bestätigt Jahresprognose nach dem ersten Quartal
Veröffentlicht am 13 Mai 2009
Der Antriebssystem- und Energieanlagen-Spezialist Tognum liegt nach dem ersten Quartal im Plan für das Geschäftsjahr 2009, bestätigt seine Prognose und erzielt einen Konzernüberschuss.
- Verändertes Bestellverhalten belastet Auftragseingang
- Umsatz sinkt um 11,7 % auf 642 Mio. Euro
- Bereinigte EBIT-Marge erreicht 9,9 %
- Positives Ergebnis trotz Umsatzrückgangs mit 0,29 Euro Gewinn je Aktie (bereinigt)
- Neue Berichtsstruktur in drei Segmenten
Friedrichshafen, 13. Mai 2009. Der Antriebssystem- und Energieanlagen-Spezialist Tognum liegt nach dem ersten Quartal im Plan für das Geschäftsjahr 2009, bestätigt seine Prognose und erzielt einen Konzernüberschuss.
Der von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise geprägte Auftragseingang ging in den ersten drei Monaten des Jahres um 25,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 651 Mio. Euro zurück (Q1 2008: 875 Mio. Euro). Ausschlaggebend waren hier vor allem die volatile Auslastung und das veränderte Bestellverhalten. Viele Kunden erteilen Aufträge kurzfristiger oder rufen Lieferungen aus bestehenden Rahmenverträgen in kleineren Mengen ab.
Der Umsatz sank im ersten Quartal um 11,7 % auf 642 Mio. Euro (Q1 2008: 727 Mio. Euro).
Prognose für Gesamtjahr 2009 bestätigt
„Trotz des weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes bekräftigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr“, erklärt Volker Heuer, Vorstandsvorsitzender der Tognum AG. Beim Umsatz rechnet Tognum für 2009 unverändert mit Szenarien von minus 10 bis minus 20 % im Vergleich zum Jahr 2008. Die bereinigte Umsatzrendite will das Unternehmen trotzdem im oberen einstelligen Bereich halten.
Dafür hat Tognum bereits zum Jahresende 2008 ein flexibles Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Geschäftsentwicklung aufgestellt, das vor allem in den Bereichen Markt, Beschäftigung, Cash- und Risiko-Management sowie Kostenreduktion und Investitionsplanung greift. „Unser 'Robust Action Plan' wirkt bereits, bedeutet aber keinen Verzicht auf strategische Investitionen“, betont Heuer. So erhöhten sich die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im ersten Quartal um 25 Prozent auf 30 Millionen Euro. „Wir bauen unseren Technologievorsprung weiter aus, um später gestärkt aus den Marktturbulenzen hervorzugehen“, so Heuer weiter. Mittelfristig rechnet das Unternehmen wieder mit nachhaltigen Wachstumsraten, die erneut zu durchschnittlich zweistelligen Umsatzrenditen führen sollen.
EBIT-Ergebnis beeinflusst durch erhöhten F+E-Aufwand
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag nach den ersten drei Monaten 2009 bei 64 Mio. Euro und ging damit im Vorjahresvergleich um 36 % zurück (Q1 2008: 100 Mio. Euro). Trotz der schwierigen Marktsituation gelang es Tognum, eine bereinigte EBIT-Marge von 9,9 % zu erzielen.
Der Rückgang im bereinigten EBIT resultiert in erster Linie aus dem geringeren Umsatzvolumen, wodurch die Kapazitätsauslastung abnahm. Mit den Zukunftsinvestitionen erhöhten sich außerdem die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Zudem führte das schwierige Marktumfeld in der Automobilindustrie insbesondere zu rückläufigen Ergebnissen in der Gelenkwellensparte.
Mit einer Steuerquote von 29,2 % erzielte Tognum in den ersten drei Monaten 2009 einen bereinigten Konzernüberschuss von 38 Mio. Euro und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,29 Euro. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal von rund 34 % (Q1 2008: 58 Mio. Euro bzw. 0,44 Euro je Aktie).
Nettofinanzverschuldung weiter verringert
Die Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2008 leicht und betrug zum 31. März 2009 27,4 % (31.12.2008: 26,3 %). Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich zu diesem Stichtag um rund 16 % auf 283 Mio. Euro (31.12.2008: 336 Mio. Euro). Der Free Cashflow* verbesserte sich für den 3-Monatszeitraum um fast 15 % auf 63 Mio. Euro (Q1 2008: 55 Mio. Euro).
* Der Free Cashflow setzt sich aus dem Cashflow aus Geschäftstätigkeit und dem Cashflow aus Investitionstätigkeit zusammen.
Neue Berichtsstruktur in drei Segmenten
Im Zuge der im Vorjahr überarbeiteten Unternehmens- und Markenstrategie und entsprechend dem neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 8 ändert die Tognum AG ab dem Geschäftsjahr 2009 ihre Berichtsstruktur und gliedert ihre Geschäftsaktivitäten in drei Berichtssegmente: Engines, Onsite Energy & Components und Distribution.
Engines
So erzielte das Segment Engines in den ersten drei Monaten mit 451 Mio. Euro einen um über 9 % niedrigeren Umsatz (Q1 2008: 498 Mio. Euro). Der Rückgang im Anwendungsbereich Marine basiert vor allem auf niedrigerem Umsatz mit Antriebssystemen für Yachten und kommerzielle Schifffahrt. Das Behörden- und Projektgeschäft entwickelte sich in diesem Bereich jedoch positiv. Am stärksten nahm der Umsatz mit Industriemotoren ab, da hier projektbedingt zum Jahresanfang ein deutlicher Rückgang bei Bahnantrieben verzeichnet wurde. Das bereinigte Segment-EBIT belief sich in den ersten drei Monaten auf 50 Mio. Euro und erreichte damit eine EBIT-Marge von 11,1 % (Q1 2008: 82 Mio. Euro bzw. 16,5 %).
Onsite Energy & Components
Das Segment Onsite Energy & Components erreichte in den ersten drei Monaten einen Umsatz von 189 Mio. Euro, der um etwa 20 % unter dem Vorjahresniveau lag (Q1 2008: 236 Mio. Euro). Den prozentual stärksten Rückgang verzeichnete hierbei das Komponentengeschäft mit Gelenkwellen. Einen deutlich negativen Einfluss hatten zudem stark reduzierte Lieferabrufe durch OEM-Kunden von Dieselmotoren zur dezentralen Energieerzeugung. Das bereinigte Segment-EBIT lag zum Quartalsende bei 13 Mio. Euro. Dies führte zu einer bereinigten EBIT-Marge von 6,9 % (Q1 2008: 20 Mio. Euro bzw. 8,5 %).
Distribution
Das Segment Distribution umfasst die konzerneigenen ausländischen Vertriebsgesellschaften insbesondere in den Regionen Europa und Asien/Pazifik. Hier ging der Umsatz um über 16 % auf 98 Mio. Euro zurück (Q1 2008: 117 Mio. Euro). Das bereinigte Segment-EBIT blieb in der Berichtsperiode konstant bei rund 8 Mio. Euro mit einer bereinigten EBIT-Marge von jetzt 8 % (Q1 2008: 8 Mio. Euro bzw. 7 %). Hier wirkte sich die gute Ergebnissituation in Asien stabilisierend aus.
Der vollständige Zwischenbericht zum 31. März 2009 steht auf www.tognum.com im Bereich Investoren bereit.
Wichtige Kennzahlen Tognum-Konzern
In Mio. Euro (außer *) | Q1 2008 | Q1 2009 | Veränderung |
Auftragseingang | 875 | 651 | -25,6 % |
Umsatz | 727 | 642 | -11,7 % |
EBIT (bereinigt) | 100 | 64 | -36,0 % |
EBIT-Marge (bereinigt) | 13,8% | 9,9 % | -3,9%-Pkte |
Konzernüberschuss (bereinigt) | 58 | 38 | -34,5 % |
Gewinn je Aktie* (bereinigt) in Euro | 0,44 | 0,29 | -34,1 % |
Free Cashflow | 55 | 63 | +14,5 % |
Eigenkapitalquote | 24,0% | 27,4 % | +3,4 %-Pkte |
Mitarbeiter | 8.354 | 8.971 | +7,4 % |
Tel.: |
+49 (0)7541 90 3318
|
E-mail: |
Tel.: |
+49 7541 90 3989
|
E-mail: |