PRESSEMELDUNG Corporate

mtu-Hallencup erreicht neue Dimension

Veröffentlicht am 02 Dezember 2013

Größer, moderner und stimmungsvoller wird der mtu-Hallencup in diesem Jahr.

Bilder [1 Dateien, 928 KB]

  • Turnier für Nachwuchsfußballer mit internationalen Topteams und regionalen Mannschaften am 7. und 8. Dezember in Friedrichshafen
  • Neuer Austragungsort fasst am Turnierwochenende bis zu 3500 Zuschauer
  • MTU Friedrichshafen ist Sponsor von Anfang an

Friedrichshafen, 2. Dezember 2013. Größer, moderner und stimmungsvoller wird der mtu-Hallencup in diesem Jahr. Der neue Austragungsort erlaubt mit einem Fassungsvermögen von 3500 Zuschauern am Turnierwochenende fast doppelt so vielen Fußballfans wie bisher, Spitzensport zu erleben und Lieblingsmannschaften anzufeuern. Die elfte Ausgabe des europaweit einmaligen Junioren-Fußballturniers für U-15-Mannschaften findet am 7. und 8. Dezember erstmals in der Friedrichshafener ZF-Arena statt.

„Wir sind stolz, als Partner der ersten Stunde dabei zu sein, wenn das Turnier einen weiteren Meilenstein seiner beeindruckenden Entwicklung erlebt“, sagt Dr. Ulrich Dohle, Vorstandsvorsitzender der Tognum AG. Die Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen ist seit der ersten Austragung im Jahr 2002 Hauptsponsor und Namensgeber des Turniers. Den regionalen Fußballnachwuchs fördert der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist auch im mtu-Leistungszentrum des VfB Friedrichshafen.

Zu den Favoriten auf den Turniersieg zählen große Namen des europäischen Fußballs, unter anderem der FC Barcelona, Manchester United, Arsenal London und die U-15-Mannschaft des aktuellen Triple-Siegers FC Bayern München. Insgesamt kommen Spitzenvereine aus acht Ländern zum mtu-Hallencup 2013. Herausgefordert werden sie auch in diesem Jahr von acht Mannschaften aus der Region. Diese Konstellation macht – neben der Möglichkeit, Fußballstars von morgen hautnah zu erleben – den besonderen Reiz des mtu-Hallencups aus. „Jugendliche verschiedenster Herkunft arbeiten mit Kraft, Leidenschaft und Teamgeist zusammen, bringen Höchstleistungen und messen sich im internationalen Wettbewerb – das sind Werte, für die auch die MTU Friedrichshafen steht“, sagt Dr. Ulrich Dohle.

Am mtu-Hallencup 2013 werden die Jugendmannschaften der folgenden Vereine teilnehmen: FC Barcelona (mit zwei Teams), Manchester United, FC Bayern München, Arsenal London, FC Basel 1893, Fenerbahce Istanbul, Zenit St. Petersburg, Olimpik Sarajevo, Dinamo Zagreb, Grasshopper Club Zürich, Eintracht Frankfurt, TSG 1899 Hoffenheim, FSV Mainz 05, FC Schalke 04, VfB Stuttgart. Aus der Region sind neben einer Mannschaft des mtu-Leistungszentrums Friedrichshafen dabei: TSG Ailingen, SG Eriskirch-Langenargen, SG Fischbach-Schnetzenhausen, VfB Friedrichshafen (mit zwei Teams), SG Kluftern-Immenstaad und TSV Meckenbeuren.    

Am Samstag messen sich zwischen 8.30 und 19.00 Uhr die Mannschaften in der Vorrunde, am Sonntag geht es ab 8.30 Uhr in der   Endrunde um den Einzug ins Finale. Das Endspiel wird gegen 15.30 Uhr stattfinden.

Weitere Informationen zum mtu-Hallencup gibt es im Internet unter www.mtu-hallencup.de und auf der Facebook-Seite des Turniers (www.facebook.com/mtuhallencup).
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: