PRESSEMELDUNG Corporate

LEICHTATHLET RICHARD RINGER LÄUFT FÜR PRODUKTMARKE mtu

Veröffentlicht am 09 Juni 2015

Rolls-Royce Power Systems mit der Marke mtu ist neuer Hauptsponsor des Spitzensportlers Richard Ringer. Der 26-jährige Leichtathlet, der in Teilzeit bei Rolls-Royce Power Systems im Controlling arbeitet, wird die nächsten zwei Jahre die Produktmarke mtu präsentieren.

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Teilnahme an Weltmeisterschaft in Peking im August 2015 geplant
  • Olympische Spiele in Rio de Janeiro sind 2016 das Ziel
  • Spitzensportler arbeitet in Teilzeit bei Rolls-Royce Power Systems

FRIEDRICHSHAFEN – Rolls-Royce Power Systems mit der Marke mtu ist neuer Hauptsponsor des Spitzensportlers Richard Ringer. Der 26-jährige Leichtathlet, der in Teilzeit bei Rolls-Royce Power Systems im Controlling arbeitet, wird die nächsten zwei Jahre die Produktmarke mtu präsentieren. Ringer hat sich auf Langstrecke und Crosslauf spezialisiert und ist Mitglied des Top-Teams der deutschen Nationalmannschaft des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). mtu ist Teil von Rolls-Royce Power Systems innerhalb der Division Land & Sea von Rolls-Royce.

„Mit Richard Ringer fördern wir nicht nur einen national und international erfolgreichen Sportler aus der Region, sondern zugleich ein Talent aus dem eigenen Haus. Seit einigen Jahren arbeitet Richard Ringer für unser Unternehmen in Teilzeit. Es freut mich sehr, dass wir diesen jungen und ambitionierten Sportler auch über das Arbeitsverhältnis hinaus unterstützen können und er die Produktmarke mtu national und international präsentieren wird“, so Ingo Metzer, Vice President Human Resources bei Rolls-Royce Power Systems.

„Um sportlich erfolgreich zu bleiben, brauche ich einen starken Partner wie mtu an meiner Seite. Ich bin sehr glücklich über diese Unterstützung – nicht nur als Sportler sondern auch als Arbeitnehmer“, erzählt Ringer. „Durch die flexible Teilzeittätigkeit kann ich meine Sportkarriere mit meiner Arbeit als Controller in Einklang bringen. Das ist für mich eine ideale Lösung“, so Ringer.

Ringers Leidenschaft für die Leichtathletik begann im Alter von zehn Jahren. Seit 2005 trainiert er beim VfB Friedrichshafen, ein Jahr später holte er den ersten deutschen U18-Meistertitel. 2007 nahm er an den ersten internationalen U20-Europameisterschaften teil. Seine erste internationale Medaille holte er sich 2013 mit einem dritten Platz bei der Universiade im russischen Kazan. 2014 war Ringer dreifacher Deutscher Meister über 5.000 Meter, 10.000 Meter sowie im Crosslauf. Im gleichen Jahr belegte er bei der Europameisterschaft in Zürich den vierten Platz. 2015 holte er den Deutschen Hallentitel und belegte bei der Hallen-Europameisterschaft über 3.000 Meter den fünften Platz. Richard Ringer studierte Betriebswirtschaft und arbeitet seit 2013 für die heutige Rolls-Royce Power Systems AG im Controlling. Bereits während seines Studiums war Ringer für das Unternehmen tätig – als Werkstudent, Praktikant und Bachelorand.

Mehr Infos zu Richard Ringer bietet seine Website www.richardringer.de.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: