PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE PRÄSENTIERT MITTELSCHNELLLAUFENDE MOTOREN FÜR DIE STROMERZEUGUNG AUF DER GREEN EXPO

Veröffentlicht am 04 September 2017

Rolls-Royce präsentiert auf der Fachmesse Green Expo in Mexiko am Stand 1435 vom 5. bis 8. September seine mittelschnelllaufenden Produkte zur Stromerzeugung.

Bilder [2 Dateien, 2 MB]

  • Bisher 3 BHKW-Anlagen an Kunden in Mexiko verkauft
  • Erstes BHKW mit 18 MWe seit Juni 2017 in Betrieb
  • Neue Servicewerkstatt wird 2018 eingerichtet

BERGEN, NORWEGEN – Rolls-Royce präsentiert auf der Fachmesse Green Expo in Mexiko am Stand 1435 vom 5. bis 8. September seine mittelschnelllaufenden Produkte zur Stromerzeugung. Die Produktpalette umfasst eine Vielzahl von Lösungen für die Stromerzeugung für unterschiedliche Anwendungen, von Generatoren mit 3.700 bis 9.400 kWe bis hin zu technisch ausgereiften Energieerzeugungsanlagen mit einer Leistung von 5 bis 200 MWe und mehr.

Rolls-Royce hat weltweit Kunden in der Stromerzeugungsbranche mit Systemlösungen auf der Basis von mittelschnelllaufenden Motoren beliefert und kann derzeit einen Anlagenbestand mit einer Gesamtleistung von mehr als 3.500 MWe aufweisen. Das Unternehmen ist vor kurzem in den Energiemarkt Mexikos vorgestoßen und hat bisher Energieerzeugungsanlagen mit einer Gesamtleistung von 33 MWe an Kunden verkauft.

Markku Aspholm, Rolls-Royce Vertriebsdirektor der Sparte mittelschnelllaufende Motoren für die Stromerzeugung in Nord-, Mittel- und Südamerika, sagt, „Wir werden im nächsten Jahr eine neue Servicewerkstatt einrichten, um den Bedürfnissen unserer neu gewonnenen Kunden in Mexiko besser gerecht zu werden. Rolls-Royce sieht großes Potenzial, sein Geschäft in dieser Region auszuweiten, indem es die Branche mit flexiblen Systemlösungen unterstützt, die auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.“

Nach Abschluss einer EPC-Konsortialvereinbarung mit dem Ingenieurbüro Sampol Ingenieria y obras ging die erste 18 MWe Anlage auf der Grundlage mittelschnelllaufender Motoren von Rolls-Royce im Juni 2017 in Sonora, Mexiko, in Betrieb. Die Anlage ist mittlerweile fast 2000 Betriebsstunden ohne Komplikationen gelaufen, selbst bei Temperaturen von 45 °C. Es handelt sich um eine BHKW-Anlage, welche im Besitz der Versorgungsgesellschaft Union Energetica del Noroeste (UEN) ist, die den erzeugten Strom an verschiedene Unternehmen verkauft. Die Anlage ist mit zwei Rolls-Royce Bergen B35:40V20 gasbetriebenen Generatoraggregaten ausgestattet, die durch einen 12-Jahres-Wartungsvertrag abgedeckt werden.

Weitere zwei von Rolls-Royce gelieferte BHKW-Module sind für die Inbetriebnahme Ende 2017 / Anfang 2018 vorgesehen. Diese werden die ersten beiden Energieerzeugungsanlagen sein, die gemäß der Energiereform von 2016 geliefert werden.

Die erste Anlage ist ein Rolls-Royce Bergen B35:40V20 gasbetriebenes Generatoraggregat, welches in der mexikanischen Stadt Perote in einer Höhe von 2.300 Metern installiert wird. Sie wird Dampf und Strom für die industriellen Prozesse des Schweinefleischerzeugers Granjas Carrol bereitstellen. Überschüssige Energie wird durch den neu strukturierten Energiemarkt an das nationale Netz verkauft.

Die zweite Anlage ist ein Rolls-Royce Bergen B35:40V12 Generatoraggregat, das in der KWKK-Anlage des Energiedienstleistungsunternehmens INCO Renovables S.A.P.I. de C.V. eingebaut wird. Diese spezielle Anlage soll eine von Coca Cola FEMSA geführte Fabrik mit Strom, Kühlwasser und Dampf versorgen.

Lesen Sie mehr über die Rolls-Royce-Produkte zur Stromerzeugung auf Basis mittelschnelllaufender Motoren auf der Webseite www.rolls-royce.com/bergen.
Helge Skaar Communication Director, Bergen Engines AS
Tel.:
+47 55 53 63 18
E-mail: