Ökologie ist ein zentrales Thema
Der Premieren-Stapler ist nun bei der Holzfirma C&D Lumber Company im Süden von Oregon im Einsatz. Er ersetzt einen älteren, 33 Jahre alten Langholzstapler von LeTourneau. Der neue Stapler passt perfekt zum Umweltbewusstsein der Firma C&D Lumber. Dieses in der sechsten Generation geführte Familienunternehmen setzt auf Nachhaltigkeit und kauft nur Holz aus Wäldern ein, die auf nachhaltige Weise und umweltschonend bewirtschaftet werden.
„Ökologie ist für unsere Kunden heute ein ganz zentrales Thema. Ihre Geräte und Maschinen müssen abgas- und geräuscharm sein”, stellt Ian Wanner fest. Er ist Geschäftsführer des Bereichs Forst- und Waldwirtschaft von Komatsu, Inhaberin der Marke LeTourneau. „Bei der Konstruktion unserer Langholzstapler wird seit Jahrzehnten auf Umweltverträglichkeit Wert gelegt. Ihr elektrischer Antrieb ist einfach und effizient. Hydraulikzylinder, die Undichtigkeiten aufweisen und eine Verschmutzung des Grundwassers hervorrufen könnten, gibt es nicht. Und mit neuen Tier 4-Motoren von mtu sind umweltfreundlicher und effizienter als je zuvor.”
Die Tier 4-zertifizierten Motoren der Baureihe stoßen wesentlich weniger Emissionen aus als ältere Motoren. Sie können mehr als 90 Prozent der Stickoxide aus dem Abgas entfernen und zugleich die Partikelemissionen deutlich verringern – und das, ohne Dieselpartikelfilter. Dieser müsste regelmäßig regenerieren, das heißt bei Temperaturen zwischen 500 und 550 Grad freigebrannt werden. Dieser Prozess würde nicht nur zusätzliche Kraftstoffkosten und Stillstandzeiten mit sich bringen, sondern wäre wegen der anfallenden Asche auch ein Sicherheitsrisiko in trockenen Gegenden.
Vorsprung ausgebaut
Die Lebenszykluskosten ihrer Anlagen sind für holzverarbeitende Betriebe ein sehr wichtiges Argrument. Ihre Maschinen laufen oft lange Zeiten, da ist besonders der Kraftstoffverbrauch entscheidend. Schon mit den bisherigen mtu-Motoren hatten LeTourneau-Langholzstapler da einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbsfahrzeugen vergleichbarer Größe – und diesen Vorsprung bauen sie jetzt mit dem neuen Motor sogar noch aus.
Das Team von C&D Lumber ist voll des Lobes über die neuen Stapler: „Unsere Leute würde diese neue Maschine niemals mehr hergeben”, sagt Gary Schroeder, Leiter des Bereichs Nutzholz bei der C&D Lumber Company. „Diejenigen, die Maschinen bedienen freuen sich darüber, dass der neue Motor leiser läuft, sehr schnell beschleunigt und mehr Leistung liefert.”