STORY

Motoren so hart wie Diamanten

Veröffentlicht am 24 Februar 2021 von Lucie Maluck

Wie werden Motoren effizienter und robuster? mtu-Experten von Rolls-Royce haben darauf jetzt eine neue Antwort gefunden: Sie beschichten das Herzstück des Motors, die Kolbengruppe des Triebwerks, mit einem speziellen Werkstoff, der so hart ist wie ein Diamant.

1.800 Mal in der Minute dreht sich die Kurbelwelle eines mtu-Motors der Baureihe 4000 um die eigene Achse. Bei jeder Umdrehung reiben sich die bewegten Komponenten, beispielsweise die Kolben, die Kolbenringe oder die Zylinderlaufbuchsen, aneinander. Und jede einzelne dieser Reibstellen mindert die Effizienz des Motors. Eine spezielle Beschichtung soll diese Reibungsverluste nun minimieren.

Motoren werden effizienter und robuster

Die Oberflächen der Kolbengruppe werden mit einem diamantartigen Kohlenstoff bedampft. So werden die Komponenten härter und die Reibungszahl geringer. Das hat zwei große Vorteile: Die Motoren werden effizienter und robuster. „Zum einen sinkt der Kraftstoffverbrauch durch die geringeren Reibungsverluste“, erläutert Philipp Köser, der das Entwicklungsprojekt bei Rolls-Royce Power Systems leitet. Er sieht aber noch einen weiteren Vorteil: Die mtu-Motoren sind nun noch robuster, können dadurch höher beansprucht und zudem mit einem Öl mit einer geringeren Viskosität betrieben werden. Ein Öl mit einer niedrigeren Viskosität senkt zusätzlich den Kraftstoffverbrauch. „Und da schließt sich der Kreis“, resümiert Köser.

Effizienzsteigerung bei stationären Gasmotoren am wichtigsten

Noch befindet sich das Projekt im Entwicklungsstadium. Im kommenden Jahr soll die Technologie zunächst an stationären mtu-Gasmotoren geprüft werden, da diese die meisten Betriebsstunden haben und eine höhere Effizienz damit den größten Vorteil für den Kunden bringt. Danach sollen auch die Dieselmotoren beschichtet werden. Und auch bei der Entwicklung neuer, CO2-neutraler Motorkonzepte wie einem Wasserstoffmotor spielt die diamantenharte Beschichtung eine zentrale Rolle.  

Ähnliche Artikel

Power Generation

Brennstoffzelle & Co.: So wird Energie- und Antriebstechnik grün

von Lucie Maluck

Brennstoffzelle sowie Wasserstoff- und Methanolmotoren ebnen den Weg in eine nachhaltige Energieversorgung und Off-Highway-Mobilität.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Technologieumschwung: Wie fährt der Schlepper der Zukunft?

von Lucie Maluck

mtu-Experten von Rolls-Royce zeigen, wie Schlepper nachhaltig betrieben werden können.

Mehr

Power Generation

„Das Pariser Abkommen zum Klimaschutz ist schlichtweg alternativlos“

von Kerstin Hansmann

Professor Hans-Otto Pörtner ist Klimaforscher und Mitglied des Weltklimarats. In unserem Interview spricht er Klartext darüber, was sich jetzt ändern muss.