Rolls-Royce_Ineratec_PGSymposium_2720x1530.png
PRESSEMELDUNG Power Generation

MATERA e-Diesel® von INERATEC hat die Laborprüfung der Kraftstoffqualität mit Rolls-Royce Power Systems abgeschlossen

Veröffentlicht am 02 Juli 2026

Bilder [4 Dateien, 12 MB]

  • Rolls-Royce Power Systems hat im Rahmen seiner strategischen Partnerschaft mit INERATEC eine Laborprüfung ausgewählter Parameter zur Kraftstoffqualität und Materialverträglichkeit abgeschlossen 
  • MATERA e-Diesel erfüllte die im Labor bewerteten ausgewählten Parameter der Kraftstoffspezifikation, darunter Kraftstoffqualität, Schmierfähigkeit und kurzfristige Lagerstabilität 
  • Die Ergebnisse stellen einen wichtigen Schritt bei der Bewertung erneuerbarer synthetischer Kraftstoffe als potenzielle Option für Betreiber dar, die den Einsatz von fossilem Diesel in Notstromanwendungen reduzieren möchten.

Rolls-Royce Power Systems hat eine Laboruntersuchung des synthetischen MATERA e-Diesel® von INERATEC abgeschlossen. Die Untersuchung ergab, dass der getestete Kraftstoff ausgewählte Anforderungen der Norm EN 15940 sowie relevante Parameter der mtu-Spezifikation für Flüssigkeiten und Schmierstoffe A001061/46 erfüllte. 

Der Schwerpunkt der Laborprüfung lag auf den chemischen und physikalischen Eigenschaften des Kraftstoffs, ausgewählten Materialverträglichkeitsparametern, der Schmierfähigkeit, cetanzahlbezogenen Kraftstoffparametern sowie der kurzfristigen Lagerstabilität. Die Motorleistung, das Emissionsverhalten und anwendungsspezifische Betriebsanforderungen waren nicht Teil dieses Testumfangs. Der Einsatz in bestimmten Motoranwendungen unterliegt weiterhin den geltenden Kraftstofffreigaben, der jeweiligen Motorserie, den Betriebsbedingungen und kundenspezifischen Validierungsanforderungen. Für Betreiber kritischer Infrastrukturen eröffnet dies einen praktischen Weg zu CO₂-neutraler Notstromversorgung unter Nutzung ihrer bestehenden Generatorflotten.

Bewertung erneuerbarer synthetischer Kraftstoffe für eine ausfallsichere Notstromversorgung

Rechenzentren, Krankenhäuser und Verkehrsknotenpunkte sind zur Gewährleistung der Betriebskontinuität auf Diesel-Notstromaggregate angewiesen. Gleichzeitig machen der wachsende Druck zur Erreichung von ESG-Zielen, Störungen in den Lieferketten für fossile Brennstoffe und der steigende Strombedarf eine fortgesetzte Abhängigkeit von fossilem Diesel zunehmend schwer zu rechtfertigen.

Der Austausch installierter Dieselgeneratoren würde erhebliche Investitionskosten erfordern und ein technologisches Risiko in Systeme einbringen, bei denen Zuverlässigkeit oberste Priorität hat. Batteriespeicher können bei kürzeren Ausfällen eine Rolle spielen, doch bleiben Fragen hinsichtlich der Kosten, der Skalierbarkeit und der Ausfallsicherheit bei länger andauernden Stromausfällen offen. 

MATERA e-Diesel® bietet einen alternativen Weg: Erneuerbarer synthetischer Diesel kann in ausgewählten Anwendungsbereichen ein Weg sein, die Abhängigkeit von fossilem Diesel zu verringern, vorausgesetzt, dass die Anforderungen an Kraftstoffqualität, Motorzulassung und Lagerung erfüllt sind. 

„Wir bieten eine Kraftstoffumstellung an, keinen Systemaustausch. Die Testergebnisse bestätigen, was wir nachweisen wollten: Die Laboruntersuchung ist ein wichtiger Schritt, um zu zeigen, wie erneuerbare synthetische Kraftstoffe anhand etablierter Kraftstoffqualitätsanforderungen bewertet werden können“, sagt Dr. Ing. Tim Boeltken, CEO von INERATEC. „Für Betreiber kritischer Infrastrukturen ist dies ein vielversprechender Weg, um Notstromlösungen mit geringerem Anteil an fossilen Brennstoffen zu erschließen und dabei den Schwerpunkt weiterhin auf Zuverlässigkeit zu legen. Betreiber kritischer Infrastrukturen müssen sich nicht zwischen Zuverlässigkeit und Dekarbonisierung entscheiden.“

„Die erfolgreiche Laborprüfung des MATERA e-Diesel® von INERATEC ist ein ermutigender Schritt in unserer gemeinsamen Arbeit zur Bewertung erneuerbarer synthetischer Kraftstoffe für sicherheitskritische Anwendungen in der Stromerzeugung“, sagt Tobias Ostermaier, President Business Unit Stationary bei Rolls-Royce Power Systems. „Für Rechenzentren und andere kritische Infrastrukturen hat die Zuverlässigkeit weiterhin oberste Priorität. Deshalb verfolgen wir einen sorgfältigen, evidenzbasierten Ansatz: Die Ergebnisse liefern eine wertvolle technische Grundlage, während der Einsatz in konkreten Motoranwendungen weiterhin von den geltenden Kraftstoffzulassungen, den Betriebsbedingungen und weiteren Validierungen abhängt.“

Testergebnisse: Laboruntersuchung zur Kraftstoffqualität abgeschlossen

Die von Rolls-Royce Power Systems durchgeführten Labortests umfassten chemische, physikalische und motorspezifische Parameter. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

  • Normenkonformität: MATERA e-Diesel® erfüllte ausgewählte bewertete Anforderungen der EN 15940 sowie relevante Parameter der mtu-Spezifikation für Flüssigkeiten und Schmierstoffe A001061/46. 
  • Materialverträglichkeit: Bei den getesteten Elastomer-Verträglichkeitsparametern wurden im Vergleich zu den bewerteten Referenzkraftstoffen keine signifikanten Unterschiede festgestellt.
  • Lagerstabilität: Der Kraftstoff blieb unter Laborlagerbedingungen über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten hinsichtlich Neutralisationszahl, Oxidationsstabilität und Schmierfähigkeit stabil.
  • Schwefelgehalt: Die Schwefelwerte lagen unter 5 mg/kg und damit unter dem Grenzwert der EN 15940. Abgasemissionen wurden im Rahmen dieser Laboruntersuchung nicht bewertet. Energiebezogener Kraftstoffparameter: Der Nettoheizwert wurde mit ca. 44,0 MJ/kg gemessen. Motorleistung, Kraftstoffverbrauch und Leistungsmerkmale wurden bei dieser Laboruntersuchung nicht bewertet.

Analysen zur Langzeitstabilität laufen noch. Bevor eine motorspezifische Anwendungsempfehlung abgegeben werden kann, sind weitere technische Bewertungen erforderlich.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Über Ineratec

INERATEC hat sich der Defossilisierung und Dekarbonisierung der Welt verschrieben. Das Unternehmen produziert E-Kraftstoffe und E-Chemikalien: klimaneutrale Ersatzstoffe für fossile Brennstoffe, die in der Luftfahrt, der Schifffahrt und der chemischen Industrie zum Einsatz kommen. In seinen modularen, skalierbaren Anlagen werden aus erneuerbarem Wasserstoff und CO₂synthetisches Kerosin, Benzin, Diesel, Wachse, Methanol oder Erdgas hergestellt. INERATEC hat gerade in Frankfurt die bislang größte E-Fuels-Anlage Europas in Betrieb genommen, die jährlich bis zu 2.500 Tonnen extrem kohlenstoffarmen Flugkraftstoff produzieren wird. Das Unternehmen ist ein „ “ mit Sitz in Karlsruhe und wird von einer vielfältigen Gruppe internationaler Investoren  unterstützt. www.ineratec.com 

Kontakt

Jacqueline Casini Senior Vice President Brand, Marketing und Kommunikation
Tel.:
+49 7541 90 56858
E-mail: