Rolls-Royce is launching a new modular solution for gas engine power plants that will provide security of supply and accelerate the implementation of the German Government’s Power Plant Strategy. The turnkey plants deliver between five and several hundred megawatts of power, depending on requirements and are H2-ready solutions suitable for the future use of hydrogen. Rolls-Royce bringt eine neue modulare Lösung für Gasmotoren-Kraftwerke auf den Markt, die Versorgungssicherheit schaffen und die Umsetzung der Kraftwerksstrategie beschleunigen. Die schlüsselfertigen Anlagen liefern je nach Bedarf von 5 bis hin zu mehreren 100 Megawatt Leistung und sind als H2-ready-Lösung fit für den späteren Einsatz von Wasserstoff.
PRESSEMELDUNG Power Generation

Rolls-Royce bietet mit modularen Gasmotoren-Kraftwerken neue Lösung für Kraftwerksstrategie

Veröffentlicht am 10 Februar 2026

Bilder [3 Dateien, 5 MB]

  • Flexible, dezentrale Stromerzeuger sichern Versorgung
  • Starkes Rückgrat für die Energiewende
  • Durch vorkonfigurierte Modelle in 12 bis 18 Monaten einsatzbereit

Rolls-Royce bringt eine neue modulare Lösung für Gasmotoren-Kraftwerke auf den Markt, die Versorgungssicherheit schaffen und die Umsetzung der Kraftwerksstrategie beschleunigen. Die schlüsselfertigen Anlagen liefern je nach Bedarf von 5 bis hin zu mehreren 100 Megawatt Leistung und sind als H2-ready-Lösung fit für den späteren Einsatz von Wasserstoff. Dank vorkonfigurierter, werksgeprüfter Module mit jeweils 10, 20 und 30 Megawatt können die Kraftwerke bereits innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach Bestellung ans Netz gehen. 

Die Stromerzeugungs-Anlagen stehen als Backup zur Verfügung und gleichen die schwankende Einspeisung aus Wind- und Solarenergie aus. Dies ist insbesondere wichtig in Dunkelflauten, wenn Zeiträume zwischen 10 Stunden und mehreren Wochen überbrückt werden müssen. In einigen Anwendungen können sie auch als Überbrückungslösung im Inselbetrieb dienen. Sie liefern kontinuierlich Strom, bis eine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann. Ab diesem Zeitpunkt können die Generatoren auf die Bereitstellung von Notstrom umschalten. Auf der Energiefachmesse E-world in Essen stellt Rolls-Royce vom 10. bis 12. Februar 2026 auf Stand 6H106 in Halle 6 seine neuen Lösungen vor.

„Mit unseren modularen Gasmotoren-Kraftwerken setzen wir die Kraftwerksstrategie schnell und wirtschaftlich um. Unser Partnernetzwerk sorgt für Tempo und lokale Wertschöpfung. Weltweit verlassen sich Energieversorger und Rechenzentren auf unsere Lösungen – mehr als 17 Gigawatt installierte Leistung sprechen für sich“, erklärt Tobias Ostermaier, President Stationary Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems.

Modulare Gasmotorenkraftwerke vereinen Resilienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Die dezentralen Gasmotoren-Kraftwerke erhöhen die Netzresilienz und unterstützen die weitere Integration von erneuerbaren Energien in das Netz. Statt weniger großer, zentraler Einheiten setzen sie auf viele kleinere Aggregate, die je nach Bedarf einzeln zu- oder abgeschaltet und stets im optimalen Wirkungsgrad betrieben werden können – ein Plus für Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz, insbesondere beim Einsatz von Biomethan und Biogas.

„Wahre Resilienz entsteht durch Dezentralität, nicht durch Zentralisierung. Ein Energiesystem, das auf vielen verteilten, modularen Erzeugungseinheiten basiert, ist weniger anfällig für großflächige Störungen und Engpässe. Modulare Gasmotorenkraftwerke bieten genau diese Struktur“, erklärt Michael Stipa, Senior Vice President Strategie, Geschäfts- und Produktentwicklung Stationäre Energielösungen im Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: