Puma-Schützenpanzer PSM Projekt System Management GmbH.JPG
PRESSEMELDUNG Land Defense

Rolls-Royce Power Systems erhält weiteren großen Verteidigungsauftrag

Veröffentlicht am 26 März 2026

Bilder [2 Dateien, 9 MB]

  • Rund 200 hochkompakte mtu PowerPacks für den Schützenpanzer Puma der Bundeswehr
  • Eine der größten militärischen Bestellungen der Unternehmensgeschichte
  • Weiterentwickelte Antriebssysteme mit mtu-Motor 10V 890 erhöhen Einsatzbereitschaft und senken Ausfallrisiken
  • Auslieferung beginnt 2028; Produktionskapazitäten werden ausgebaut

Rolls‑Royce Power Systems erhält einen der größten Verteidigungsaufträge seiner Unternehmensgeschichte. Der Auftrag umfasst rund 200 neue mtu PowerPacks mit dem Motor des Typs 10V 890 für den Schützenpanzer Puma der Bundeswehr. Dies stärkt die Rolle des Unternehmens als verlässlicher Technologiepartner der Bundeswehr. Technische Weiterentwicklungen sorgen dafür, dass das Antriebssystem unter härtesten Bedingungen zuverlässig arbeitet. Die Auslieferung beginnt im Jahr 2028.

Dr. Jörg Stratmann, CEO der Rolls-Royce Power Systems AG, sagt: „Dieser Auftrag ist ein starkes Signal für das Vertrauen in unsere Technologie und unsere industrielle Leistungsfähigkeit. Er markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für Rolls-Royce Power Systems und unterstreicht unsere Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr. Gleichzeitig zeigt er, dass wir in einem wachsenden Markt gezielt skalieren – mit dem Ausbau unserer Produktionskapazitäten, Investitionen in moderne Fertigung und dem weiteren Aufbau von Fachkräften.“

Der Puma gilt als technologisches Aushängeschild der Bundeswehr. Seit 2013 sind rund 350 Fahrzeuge im Einsatz, die von Rheinmetall und KNDS gebaut werden. Knut Müller, Senior Vice President für das globale Behördengeschäft bei Rolls-Royce, sagt: „Dieser Auftrag ist ein Meilenstein. Das Powerpack des Puma ist in seiner Kompaktheit und Leistungsdichte einzigartig – quasi das Formel-1-Triebwerk unter den Panzerantrieben. Mit den neuen Powerpacks leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Einsatzbereitschaft und Modernisierung der Bundeswehr und stärken zugleich die europäische Verteidigungsfähigkeit durch skalierbare, bewährte Technologien.“

Das mtu PowerPack bündelt alles, was den Puma antreibt: den 10V 890, einen hochkompakten Zehnzylinder mit 800 Kilowatt Leistung und elf Litern Hubraum, neue Leistungselektronik, optimiertes Lüftersystem sowie das RENK‑Getriebe HSWL 256 als zentrales Element der Kraftübertragung und Fahrdynamik. Ergänzt wird das System durch weitere integrierte Subsysteme. Neu ist auch ein Grobstaubgebläse, das Sand und Feinstpartikel zuverlässig aus dem Luftstrom holt – ein entscheidender Vorteil in Wüstenregionen und schwerem Gelände. Das System vereint Hochleistung, Kompaktheit und Robustheit: Eigenschaften, die aus jahrzehntelanger Erfahrung in der militärischen Antriebstechnologie entstanden sind.

Hintergrund: Der Schützenpanzer Puma

Der Puma ist das modernste Schützenpanzersystem der Bundeswehr und langfristig als Ersatz für den Marder vorgesehen. Entwickelt von Rheinmetall und KNDS, kombiniert er hohen Schutz, moderne Sensorik und hohe Beweglichkeit. Das mtu PowerPack wiegt rund 3,5 Tonnen – lediglich ein Zehntel des bis zu 45 Tonnen schweren Gesamtfahrzeugs – und ermöglicht seine Agilität in allen Klimazonen.

Um den steigenden Bedarf im Verteidigungsbereich zuverlässig zu bedienen, baut Rolls‑Royce Power Systems seine Produktionskapazitäten weiter aus: mit neuen Fertigungslinien, zusätzlichen Fachkräften und modernen Anlagen, die hohe Stückzahlen mit geprüfter Qualität verbinden.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Johannes Jerg Leiter Externe Kommunikation, Pressesprecher
Tel.:
+49 7541 90 8979
E-mail: