Notstrom für amerikanisches Kinderkrankenhaus - Verbessertes Lastmanagement für weltweit führende Einrichtung
Veröffentlicht am 03 März 2017
Im Oktober 2012 eröffnete Nemours, eine gemeinnützige Kindergesundheitsorganisation, ein neues Kinderkrankenhaus in Orlando, Florida. Die hier tätigen Kinderchirurgen sind in ihrem Fachgebiet weltweit führend. Das hochmoderne Krankenhaus mit einer Investitionssumme von 289 Millionen Euro verfügt auf einer Fläche von fast 60.000 Quadratmetern über 95 Einzelzimmer sowie eine Kinder-Unfallambulanz, in der Notfälle aller Art behandelt werden können. Auf dem angeschlossenen und voll integrierten 20 Hektar großen Gesundheitscampus sind ausgedehnte Forschungs- und Lehrgebäude untergebracht. Das neue Kinderkrankenhaus richtet sich an Familien in Florida und dem übrigen Südosten der USA, deren Kinder eine hoch spezialisierte medizinische Versorgung benötigen.
Wer
Nemours Kinderkrankenhaus
Was
Vier 2.250 Kilowatt starke mtu Notstromaggregate mit 16-Zylindermotor der mtu-Baureihe 4000, 12.470 Volt und Parallelschaltanlage
Wie
Wo
Orlando, Florida, USA
Google Maps anzeigen
Um diesen Service zu nutzen, müssen Sie uns Ihre Einwilligung für den entsprechenden Cookie erteilen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Cookie Policy.
ZustimmenDie Entscheidungsträger bei Nemours waren beeindruckt vom mtu Notstromsystem, das 2009 im Halifax Health Medical Center in Daytona Beach eingebaut und von der Florida Agency for Health Care Administration als Vorzeigeprojekt gelobt wurde.
Orlando, Florida — Wie alle Einrichtungen für die Pflege schwerkranker Patienten, verfügt auch das Nemours Krankenhaus aufgrund örtlicher, bundesstaatlicher und nationaler Gesetzgebung über Notstromsysteme, die innerhalb von Sekunden nach einem Netzausfall die Stromversorgung übernehmen können. Um die derzeit erforderlichen Kapazitäten bereitstellen zu können und gleichzeitig für eine zukünftige Erweiterung gerüstet zu sein, die möglicherweise weiteres Lastmanagement bedingt, wurde im Krankenhaus eine neue zentrale Stromerzeugungsanlage eingebaut. Vier 2.250 kW-Notstromaggregate von mtu sowie eine Parallelschaltanlage stellen sicher, dass das Leben der Patienten bei Stromausfällen nicht akut gefährdet ist.
Ohne sie läuft nichts
Von den Computern zur Verwaltung der Behandlungsunterlagen mit ihrer zugrunde liegenden IT-Infrastruktur bis hin zu Heizung und Klimaanlage, Inkubatoren und Defibrillatoren — moderne medizinische Einrichtungen sind ohne die Stromversorgung ihrer elektrischen Geräte nicht mehr denkbar und jeder Ausfall kann katastrophale Konsequenzen zur Folge haben.
„Notstromgeneratoren sind für Krankenhäuser heutzutage unabdingbar“, bestätigt Nelson Roque, Leiter Facilitymanagement und Bau bei Nemours. „Sie stellen sicher, dass wichtige Systeme wie etwa Herz-Lungen-Maschinen und andere lebensrettende Geräte funktionieren. Aber bei einem Stromausfall werden ja nicht nur diese Systeme von den Notstromgeneratoren versorgt. Letzten Endes brauchen wir für alles Elektrizität — ohne sie würde das Krankenhaus nicht funktionieren.“
Die zentrale Stromerzeugungsanlage von mtu versorgt das Nemours Kinderkrankenhaus seit fast zwei Jahren mit Notstrom. In dieser Zeit wurden hier rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche Patienten aus 20 Ländern, drei US-Territorien, 41 US-Bundesstaaten und 59 Verwaltungsbezirken in Florida behandelt. Gleichzeitig haben die Notstromaggregate unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind, im Bedarfsfall schnell und kontinuierlich Strom zu liefern, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.
Für jedes Wetter gerüstet
Die Lage des Krankenhauses inmitten von Florida birgt zwei unkontrollierbare Herausforderungen: Hitze und Hurrikane. „Die Fenster hier im Krankenhaus lassen sich nicht öffnen. Wenn mitten im Sommer die Klimaanlage ausfiele, säßen wir innerhalb weniger Stunden in einem Backofen“, erzählt Roque.
Mit dem Sommer beginnt auch die Hurrikansaison, die leicht zu einem Ausfall des Stromnetzes führen kann. Bei der in Florida ständig präsenten Gefahr tropischer Wirbelstürme muss Nemours sicher sein, dass sowohl das Gebäude als auch die Notstromversorgung jedem noch so heftigen Wetterumschwung trotzen können. Das Krankenhaus wurde so ausgelegt, dass selbst starke Winde, Überschwemmungen und die schädlichen Auswirkungen von Unwetterkatastrophen, wie sie in der Regel mit schweren Stürmen bei Hurrikanen der Kategorie 4 einhergehen, dem Gebäude nichts anhaben können.
In enger Zusammenarbeit mit dem mtu Distributor vor Ort, Florida Detroit Diesel- Allison (FDDA), stattete Roque das Nemours Kinderkrankenhaus mit einem Notstromsystem aus, das auch bei extremen Wetterlagen funktioniert. Um höchstmögliche Zuverlässigkeit zu gewährleisten, wählten Roque und FDDA das erste Stockwerk des Krankenhauses als Aufstellungsort für die vier Notstromaggregate, um das Risiko von Flutschäden zu minimieren und sicherzustellen, dass das Krankenhaus bei einem Stromausfall über sieben Tage lang mit Notstrom versorgt werden kann. Damit die Anlage im Bedarfsfall reibungslos funktioniert, testet Nemours die Notstromaggregate sowie die Schaltanlage einmal pro Monat. Hierzu werden in verschiedenen Bereichen des Krankenhauses Stromausfälle simuliert.
„Wir testen die Notstromversorgung in regelmäßigen Abständen, damit wir sicher sein können, dass sie im Bedarfsfall optimal funktioniert“, erzählt Roque. „In den letzten Jahren hatten wir kaum Probleme mit Hurrikanen und nicht ein einziges Mal ist bisher der Strom ausgefallen. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass die Notstromaggregate im Ernstfall genauso perfekt funktionieren wie während unserer Tests.“
Einzigartige Lösung
Die Entscheidung des Nemours Facilitymanagement- Teams für Notstromaggregate von mtu lässt sich auf deren guten Ruf bezüglich Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung zurückführen. Zwar hatte Nemours die Anlage ursprünglich für das System eines Wettbewerbers geplant. Nach einem Besuch im Halifax Health Medical Center in Daytona Beach war man jedoch überzeugt, dass mtu der richtige Partner für die Notstromversorgung ist. Bei Halifax erfolgt die Notstromversorgung über ein 4,5 MW System von mtu, das 2009 eingebaut und von der Florida Agency for Health Care Administration als Vorzeigeprojekt gelobt wurde. Diese Auszeichnung und ein Lastfaktor des mtu-Motors von 85 Prozent, mit dem die vier 2.250 kW Generatoren angetrieben werden, beeindruckten die Entscheidungsträger bei Nemours.
„Bei der Entscheidungsfindung hat die Frage, inwieweit die Systemkapazität für eine Erweiterung ausreicht, eine große Rolle gespielt. Der Lastfaktor von 85 Prozent, den mtu bietet, bedeutet verglichen mit den Wettbewerbern eine 15 Prozent höhere Kapazität. Diese Flexibilität ist wichtig, da die Krankenhausbetreiber nicht sicher sind, welche Gesamtkapazität in Zukunft gebraucht werden wird“, erläutert Len Hernandez, Vertriebsleiter bei Florida Detroit Diesel-Allison.
Das Team von FDDA ergänzte das hochmoderne System noch um eine Besonderheit – ein Detail im Design, dass an keinem anderen Notstromaggregat von mtu zu finden ist: Da sie von Nelson Roques Begeisterung für Harley-Davidson Maschinen wussten, verbaute das Team von FDDA verchromte Ventildeckel, in denen sich der in orange und schwarz gehaltene Boden des Aggregateraums spiegelt. Diese individuelle Verschönerung des Aggregats hat sich unter Mitarbeitern und Fachleuten aus der Branche schnell herumgesprochen.
„Unser Harley-Design habe ich einigen anderen Krankenhäusern hier in der Gegend gezeigt. Alle waren begeistert. Jetzt wollen alle verchromte Ventildeckel“, schwärmt Roque.