Wärme und Strom für türkische Luxushotels - Optimale Wärmerückgewinnung sorgt für effizienten Betrieb
Veröffentlicht am 03 März 2017
Direkt an der türkischen Riviera gelegen, bieten die Luxushotels der Region Belek in Antalya erstklassige Unterbringung und Service. Um den Energiebedarf von drei der größten Hotels zu decken, erzeugen seit Mitte 2013 mehrere hocheffiziente Kraft-Wärme- Kopplungsanlagen von mtu Strom und Wärme. Seitdem helfen die Anlagen, Energie zu sparen und dabei die Umwelt zu schützen.
Wer
Kaya Palazzo Golf Resort Hotel, Cornelia Diamond Golf Resort & Spa und Maxx Royal Belek Golf & Spa Resort
Was
Erdgasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, basierend auf Aggregaten mit MTUGasmotoren der Baureihe 4000
Wie
Wo
Belek/Antalya, Türkei
Google Maps anzeigen
Um diesen Service zu nutzen, müssen Sie uns Ihre Einwilligung für den entsprechenden Cookie erteilen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Cookie Policy.
ZustimmenWarum mtu? Ein direkter Draht vor Ort und Begrenzen von Ausfallzeiten auf ein Minimum, damit unsere Gäste ihren Urlaub ohne Einschränkungen genießen können.
Mit zunehmender Urbanisierung und wachsender Besucherzahl erhöhte sich auch der Energiebedarf der Region stetig. Ende 2012 wurde die erste Erdgasleitung nach Belek verlegt. Seitdem hat dort die Anzahl an Kraftwerken, die von Erdgasmotoren angetrieben werden und die auf dem Prinzip der Kraft- Wärme-Kopplung (KWK) basieren, stetig zugenommen: Inzwischen sind zwölf Anlagen in Betrieb, Anzahl steigend.
Indem wir unseren eigenen Strom und Wärme erzeugen, sparen wir Energiekosten und sind unabhängig vom öffentlichen Netz.
Hotels als ideale Kandidaten für Kraft- Wärme-Kopplung
Zu den ersten Betreibern von KWK-Anlagen gehörten die größten Luxushotels Kaya Palazzo, Cornelia Diamond and Maxx Royal. Sie alle setzen seit Mitte 2013 die effizienten Kraftwerke ein, um gleichzeitig Strom und nutzbare Wärme für den Hotelbetrieb generieren zu können. Geliefert wurden die insgesamt acht Anlagen von mtu, zwei weitere Anlagen sind bereits geplant. Erfahrung mit Kraftwerken für türkische Hotels hat das Unternehmen bereits: Im Bursa Hilton und dem Bursa Hilton Hampton im Nordwesten des Landes sind beispielsweise seit mehreren Jahren mtu-Anlagen erfolgreich in Betrieb.
„Hotels sind die idealen Kandidaten für dezentrale Energieversorgung durch Kraft-Wärme- Kopplung“, erläutert Ali Güzel, Sales & Marketing Director von mtu Turkey. „Sie haben einen konstanten Energiebedarf das ganze Jahr über und verbrauchen den erzeugten Strom und Wärme direkt vor Ort, ohne Verteilungsverluste.
Dadurch kann die zugeführte Primärenergie fast vollständig genutzt werden. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.“ Ein wichtiger Aspekt für die Hoteliers in Belek, die sich den verantwortlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen auf die Fahne geschrieben haben.
Optimale Wärmenutzung für hohen Wirkungsgrad
Mit effizienten Lösungen passte mtu die Anlagen auf den tatsächlichen Energiebedarf der jeweiligen Hotels an. Jedes der Luxushotels umfasst mehrere hunderttausende Quadratmeter Fläche, hunderte von Zimmern, beheizte Pools und Spabereiche sowie vielfältige Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten. Den nötigen Strom für den reibungslosen Betrieb liefern die Erdgas- KWK-Anlagen von mtu. Die Herzstücke der Anlagen sind leistungsgesteigerte mtu-Gasmotoren der Baureihe 4000. Gekoppelt an einen Generator erzeugen sie je nach Modell bis zu 2.145 Kilowatt Strom für die elektrischen Verbraucher des Hotels. Über ein Wärmemodul lässt sich dem Abgas, dem bis zu 90 Grad Celsius heißen Motorkühlwasser und der bis zu 45 Grad Celsius heißen Ladeluft Hitze entziehen und zur Nutzung auskoppeln — etwa, um damit den Dampf zu erzeugen, der in der hoteleigenen Wäscherei zur Reinigung von Bettlaken und Handtüchern verwendet wird.
Durch die Ausnutzung der vollen Wärmeauskopplung erreicht die Anlage einen vorbildlichen Gesamtwirkungsgrad von fast 90 Prozent. „Indem wir unseren eigenen Strom und Wärme erzeugen, sparen wir Energiekosten und sind unabhängig vom öffentlichen Netz“, erläutert Sinan Keleş, Technical Director des Maxx Royal Hotel. „Für unsere Gäste wiederum bedeutet das ein besonders hohes Maß an Komfort — wenn alles funktioniert, wie es soll, steht ihrer Entspannung nichts im Weg.“
Ein wichtiger Entscheidungsgrund für die Anlagen von mtu war der direkte Draht vor Ort. Ein eigenes Team in Antalya betreut die türkischen Kunden und unterstützt die Hotelbetreiber, wenn es um Ersatzteile, Wartung oder sonstige Dienstleistungen geht. „Bei Problemen mit der Anlage können wir ohne Umwege auf den Hersteller zugehen“, so Ali Akkuş, Technical Director des Kaya Palazzo Belek Hotel. „Im Ernstfall lassen sich die Ausfallzeiten auf ein Minimum begrenzen, damit unsere Gäste ihren Urlaub ohne Einschränkungen genießen können.“
Zusätzlicher Nutzen durch Kraft-Wärme- Kälte-Anlagen
Ergänzt werden die Wärmemodule des Cornelia Diamond und des Kaya Palazzo durch ein-, bzw. zweistufige Absorptionskälteanlagen (AKA), die die Abwärme der KWK-Anlage als Antriebsenergie für die Kälteerzeugung nutzen. Während der Hauptsaison im Sommer werden mit der Kälte die Hotels klimatisiert. Im Winter, wenn die Temperaturen 25 Grad nicht übersteigen und keine zusätzliche Kühlung nötig ist, werden die AKA abgekoppelt und die Abwärme genutzt, um beispielsweise die Innenschwimmbecken und die Saunen zu beheizen. Durch die Einbindung der AKA wird der Wärmeverbrauch im Sommer optimiert und der Nutzungsgrad der Anlage insgesamt erhöht. In Kombination mit dem niedrigeren Preis für Wärmeleistung im Gegensatz zum Strompreis ergeben sich daraus deutliche wirtschaftliche Vorteile. Kenan Saltabaş, Technical Director des Cornelia Diamond Hotel: „Mit der Anlage von mtu nutzen wir die vorhandenen Potenziale zum Einsparen von Energie optimal — und zwar das ganze Jahr über“.
Mit der Anlage von mtu nutzen wir die vorhandenen Potenziale zum Einsparen von Energie optimal — und zwar das ganze Jahr über.