Rolls-Royce entwickelt neue mtu Energie- und Automatisierungslösungen für U-Boote der Zukunft
Veröffentlicht am 30 Oktober 2024
- U-Boot-Motor mtu 20V4000U83 bedient höheren Leistungsbedarf künftiger Unterwasser-Kampfschiffe·
- mtu NautIQ Automationssystem für integrierte Steuerung des gesamten U-Boot-Betriebs.
Rolls-Royce entwickelt neue und erweiterte Konzepte, die Marine-Streitkräften die Möglichkeiten aufzeigen, die wachsenden Herausforderungen bei der Landesverteidigung unter Wasser zu erfüllen. Dazu gehören unter anderem ein mtu-U-Boot-Bordstromaggregat mit deutlich höherer Leistung sowie mtu NautIQ-Automationssysteme für die Kontrolle und Überwachung von U-Booten. Beides stellt die Rolls-Royce-Division Power Systems auf der Marinefachmesse Euronaval vor, die vom 4. bis 7. November in Paris (Frankreich) stattfindet und unterstreicht dabei ihre Rolle als Lösungsanbieter auch für dieses Spezialgebiet des Marineschiffbaus.
U-Boote der neuesten und der nächsten Generation benötigen zunehmend mehr elektrische Energie als ihre Vorgänger. Das liegt zum einen an der immer umfangreicheren elektronischen Ausrüstung der U-Boote. Zum anderen lassen die modernen Batteriespeicher der Schiffe schnelleres Laden als bisher zu. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit zu platzsparender Bauweise. Diesen Anforderungen trägt Rolls-Royce mit dem Konzept eines leistungsstärkeren mtu-Bordstromaggregats Rechnung, der von der künftigen 20-Zylinder-Variante des U-Boot-Motors der mtu-Baureihe 4000 angetrieben werden soll.
Er basiert wie der bereits in vielen Exemplaren bewährte Zwölf-Zylinder-Boot-Motor auf der Marine-Variante der mtu-Baureihe 4000. Mit acht Zylindern mehr wird der 20-Zylinder über eine entsprechend höhere Leistung verfügen. Damit können die Batterien deutlich schneller geladen werden, um die Oberflächenzeit des U-Boots zu minimieren. Darüber hinaus bietet das kompakte Genset die Möglichkeit, Bauraum im U-Boot-Rumpf einzusparen, beispielsweise indem künftig zwei der 20-Zylinder-Bordstromaggregate die Aufgaben von bisher drei kleineren Gensets übernehmen. Gegenüber der Überwasserversion ist die U-Boot-Variante in ihren Ladeluft- und Verbrennungssystemen so verändert, dass die Boote nur schwer zu orten sind. Mit einer Studie hat das Unternehmen nachgewiesen, dass ein solches Ladeaggregat für die Integration in moderne U-Boot-Konstruktionen geeignet ist.
mtu NautIQ: Schiffsautomation unter Wasser
Mit dem Automationssystem mtu NautIQ erweitert Rolls-Royce Power Systems sein Angebot um anspruchsvolle, integrierte Kontroll- und Steuerungssysteme auch für Unterwasserplattformen. Das System, das zahlreiche Standardsysteme integriert, steuert sowohl das Antriebssystem als auch die Energieversorgung, überwacht den Zustand der Aggregate und kann um zahlreiche Module wie Schadenskontrolle, Bordtraining, Alarm- und Überwachsungs-, Navigations- und Kommunikationssysteme erweitert werden. Damit sind alle integrierten Systeme über eine standardisierte Bedienoberfläche steuerbar.
Pressefotos zum Herunterladen finden Sie unter Media Center (mtu-solutions.com).
Über Rolls-Royce Holdings plc
Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt.
Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.
Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.
Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com
| Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
| E-mail: |