mtu feiert Richtfest in Überlingen
Veröffentlicht am 12 September 2007
Die MTU Friedrichshafen feiert Richtfest: In Überlingen entsteht ein neues Logistikzentrum für Ersatzteile, von dem aus die mtu in Zukunft die gesamte Logistik für Ersatzteile abwickeln und damit den Ablauf von der Bestellung bis zur Auslieferung deutlich verbessern wird
- Zentraler Standort vereinfacht Ersatzteil-Logistik
- Integration der IT-Systeme
- Betrieb soll Mitte 2008 beginnen
Die MTU Friedrichshafen feiert Richtfest: In Überlingen entsteht ein neues Logistikzentrum für Ersatzteile, von dem aus die mtu in Zukunft die gesamte Logistik für Ersatzteile abwickeln und damit den Ablauf von der Bestellung bis zur Auslieferung deutlich verbessern wird. Hierfür sorgen perfekt abgestimmte IT-Systeme, die die gesamten Arbeiten im Lager steuern und überwachen. Das neue Lager erstreckt sich auf eine überdachte Fläche von insgesamt 20.000 Quadratmetern, was in etwa der Größe von drei Fußballfeldern entspricht. Im neuen Logistikzentrum werden rund 60 Mitarbeiter tätig sein. Rund 14.000 Stellplätze bietet ein 14 Meter hohes Palettenlager, das mit einem Hochregalstapler bedient werden kann.
Außerdem gehört zu dem neuen Logistikzentrum ein vollautomatisches Kleinteilelager mit 35.000 Stellplätzen. In diesem Lager werden automatische Regalbediengeräte eingesetzt. Hinzu kommen weitere Lager- und Kommissionierungssysteme für sperrige und schwere Teile wie zum Beispiel Kurbelgehäuse.
Zentraler Standort vereinfacht Ersatzteil-Logistik
Mit dem neuen Lager reagiert die MTU Friedrichshafen auf die gestiegenen Anforderungen in der Ersatzteillogistik. Vor 20 Jahren errichtete die mtu ein Logistikzentrum in ihrem Werk II in Friedrichshafen-Manzell. Die Kapazität dieses Lagers reichte aber im Lauf der Jahre nicht mehr aus. Somit musste die mtu mehrere Außenlager anmieten und konnte die Lagerung von Ersatzteilen nicht mehr zentral abwickeln. Die Prozesse wurden dadurch immer komplexer, während die Marktanforderungen in Richtung Just-in-time-Lieferungen gestiegen sind: Die Kunden erwarten eine Bearbeitung ihrer Bestellung noch am selben Tag.
Integration der IT-Systeme
Mit einem wirtschaftlichen Gesamtkonzept für die Ersatzteile-Logistik am neuen zentralen Standort reagiert die mtu auf diese Anforderungen und stärkt ihr ertragreiches Ersatzteilgeschäft. Das Konzept sieht vor, die Lagersysteme weitgehend automatisiert und mechanisiert zu gestalten. Hier kommt der Integration des Materialflusses und der IT-Systeme eine wichtige Bedeutung zu, um eine schnelle und fehlerfreie Abwicklung zu ermöglichen.
So wickelt die mtu alle Bestellungen in Zukunft online ab. Vom Eingang einer Bestellung bis zur Auslieferung wird die gesamte Abwicklung über ein Computersystem gesteuert. Hierfür verwendet die mtu unter anderem das speziell von der Softwarefirma SAP entwickelte Programm namens „Extended Warehouse Management“. Die Lagerverwaltungssoftware wurde speziell für große Ersatzteillager und komplexe Abläufe entwickelt und steuert alle Prozesse, die innerhalb des Lagers ablaufen. Geht eine Bestellung ein, müssen die entsprechenden Ersatzteile aus dem Lager transportiert und zusammengestellt werden. Handelt es sich um Komponenten aus dem Kleinteilelager, ermöglichen dies vollautomatische Regalbediengeräte mit einer Geschwindigkeit von bis zu vier Meter pro Sekunde. Sind dagegen Teile aus dem 14 Meter hohen Palettenlager gefragt, kommt ein Hochregalstapler zum Einsatz.
Rund 14.000 Stellplätze hat das Palettenlager, 35.000 Stellplätze das vollautomatische Kleinteilelager. Dass bei diesen Mengen der Überblick nicht verloren geht, dafür sorgt die Lagerverwaltungssoftware. Sie ermöglicht es, das gesamte Lager im Detail auf dem Bildschirm darzustellen. Somit lässt sich nicht nur per Mausklick abfragen, wie viele Ersatzteile eines bestimmten Typs vorrätig sind. Vielmehr kann auch der exakte Lagerort des Ersatzteils bestimmt werden.
Die Software steuert die Zusammenstellung der Bestellungen und wickelt die Abläufe zwischen dem Bestellzeitpunkt und der Auslieferung der Waren schnell und korrekt ab. So können auch dringende Last-Minute-Bestellungen aus Übersee noch am selben Tag zusammengestellt und versandfertig an die Logistikpartner mit entsprechendem Transportauftrag übergeben werden. Wenn ein Auftrag bis 16 Uhr eingeht, soll die Lieferung künftig am selben Tag garantiert sein, und das ohne Sondermaßnahmen.
Betrieb soll Mitte 2008 beginnen
Die ersten Aufträge für die neue Lagerhalle vergab die mtu im April 2007. Zurzeit laufen die Ausschreibungen für weitere Einrichtungsarbeiten. Ziel ist es, das Gebäude bis Dezember 2007 zu schließen. Parallel dazu werden bereits die Montagen der Einrichtungstechnik beginnen.
Im ersten Quartal 2008 werden die Systeme und die Einrichtungstechnik getestet und umfangreichen Leistungsprüfungen unterzogen. Bis Ende Juni 2008 soll schließlich der Umzug abgeschlossen sein und die gesamte Ersatzteil-Logistik von Überlingen aus durchgeführt werden.