Avacon and Rolls-Royce are testing the contribution that battery storage and PV systems can make to grid stability. The project in Twistringen is based on the concept of an energy community: local households store electricity they have generated themselves from PV systems in home storage units, and surplus energy is also fed into the central mtu large-scale battery storage system. Olaf Lies, Lower Saxony's Minister for Economic Affairs (left side), symbolically commissioned the mtu battery storage system in Twistringen, northern Germany, together with Lukas Köhler (middle), Managing Director Sales and Service Germany at Rolls-Royce Power Systems and Avacon's Chief Technology Officer Rainer Schmittdiel.Avacon und Rolls-Royce testen den Beitrag von Batteriespeichern und PV-Anlagen zur Netzstabilität.   Das Projekt in Twistringen basiert auf dem Konzept einer Energiegemeinschaft: Lokale Haushalte speichern selbst erzeugte Elektrizität aus PV-Anlagen in Heimspeichern, überschüssiger Energie wird zusätzlich in den zentralen mtu-Großbatteriespeicher geleitet. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (linke Seite) nahm den mtu-Batteriespeicher im norddeutschen Twistringen zusammen mit Lukas Köhler, Managing Director Sales and Service Germany bei Rolls-Royce Power Systems (Mitte) und Avacon-Technikvorstand Rainer Schmittdiel symbolisch in Betrieb.
PRESSEMELDUNG Power Generation

Avacon und Rolls-Royce testen den Beitrag von Batteriespeichern und PV-Anlagen zur Netzstabilität

Veröffentlicht am 15 April 2025

Bilder [2 Dateien, 2 MB]

  • Feldtests im norddeutschen Twistringen untersuchen intelligente Verknüpfung von erneuerbaren Energien mit Heimspeichern und größeren mtu-Batteriespeichern
  • Ziel: Beitrag zur effizienten Energieversorgung von Energiegemeinschaften und Netzstützung

Der Energieversorger Avacon treibt zusammen mit Rolls-Royce im Rahmen eines Forschungsprojektes die Integration von Batteriespeichern ins Stromnetz voran. Die „Energieplattform Twistringen“ soll auf Basis eines Feldtests zeigen, wie Energiegemeinschaften, PV-Anlagen und mtu-Batteriespeicher intelligent verknüpft, einen Beitrag zur effizienten Energieversorgung und zur Stabilisierung des Energiesystems leisten können. Avacon und Rolls-Royce arbeiten bereits in einem zweiten Forschungsprojekt zusammen. Mit Hilfe von Batteriespeichern sollen Erzeugungsspitzen von PV-Anlagen abgemildert und in Einklang mit dem Stromverbrauch gebracht werden. Auf diese Weise können Kapazitäten im Verteilnetz effizienter genutzt werden.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) nahm den mtu-Batteriespeicher im norddeutschen Twistringen zusammen mit Avacon-Technikvorstand Rainer Schmittdiel und Lukas Köhler, Managing Director Sales and Service Germany bei Rolls-Royce Power Systems symbolisch in Betrieb.

Olaf Lies sagte: „Die Energiewende bietet eine riesige Chance für Niedersachsen. Wir nehmen eine zentrale Rolle ein, wenn es um saubere, unabhängige und dauerhaft günstige Energie für ganz Deutschland geht. Zugleich kann diese Transformation unserer Energieversorgung nur gelingen, wenn wir neben dem Ausbau der Erneuerbaren auch die Speicherfrage lösen. Die ist zentral für den Erfolg. Projekte wie die Energieplattform Twistringen zeigen, wie mit smarten Speicherlösungen vor Ort Netze stabilisiert und Erzeugung und Verbrauch intelligent in Einklang gebracht werden können. Das ist genau der Innovationsgeist, den wir brauchen – mein großer Dank gilt allen Beteiligten bei Avacon und den Projektpartnern. Sie machen vor, wie die Energiewelt von morgen aussieht aus Niedersachsen für ganz Deutschland.“

Lukas Köhler, Rolls-Royce Power Systems, sagte anlässlich der Inbetriebnahme: „Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit Avacon. Die im Projekt getestete intelligente Verknüpfung unseres mtu-Batteriespeichers mit PV-Anlagen und Heimspeichern leistet einen wichtigen Beitrag sowohl zur Energiewende als auch zur Netzstabilisierung. Batterielösungen zählen zu unseren strategischen Geschäftsfeldern und sorgen weltweit für Energiesicherheit.“

Intelligente Verknüpfung von Speichern und erneuerbaren Energien entlastet Stromnetz
Das Projekt in Twistringen basiert auf dem Konzept einer Energiegemeinschaft: Lokale Haushalte speichern selbst erzeugte Elektrizität aus PV-Anlagen in Heimspeichern, überschüssiger Energie wird zusätzlich in den zentralen mtu-Großbatteriespeicher geleitet. Das Zusammenspiel zwischen Heim- und Großbatteriespeicher auf der Niederspannungsebene wird mithilfe intelligenter Algorithmen gesteuert. Auf diese Weise soll einerseits die Volatilität der Stromerzeugung aus PV-Anlagen ausgeglichen werden, andererseits strebt das Projekt eine Erhöhung der lokalen Eigenverbrauchsquote auf zeitweise bis zu 100 Prozent an. Dadurch werden potenziell höhere Spannungsebenen entlastet und die Gesamtstabilität des Systems erhöht. Diese für das Stromnetz positiven Effekte ließen sich bereits im ländlich geprägten Ortsnetz während der ersten Projektphase nachweisen und sollen nun im städtischen Kontext von Twistringen repliziert werden.

„Um die Energiewende effizient voranzutreiben, braucht es Innovation und Forschung. Wir sind stolz darauf, im Rahmen der Energieplattform Twistringen zu demonstrieren, wie Batteriespeicher PV-Spitzen dämpfen und somit einen Beitrag zur Stabilität des Energiesystems leisten. Damit Speicherlösungen generell einen positiven Einfluss auf Netzausbaumaßnahmen haben, braucht es zukünftig aber die passenden regulatorischen Rahmenbedingungen, erklärte Rainer Schmittdiel von Avacon.

mtu-Batterielösungen von Rolls-Royce sorgen weltweit für Energiesicherheit
Rolls-Royce liefert Großbatterie-Lösungen, die aus modularen Einheiten für Kapazität und Leistung bestehen und flexibel auf jede Größe konfigurierbar sind. Zu den Komponenten gehören unter anderem integrierte Batterieschränke sowie die intelligente Steuerung mtu EnergetIQ. Sie werden vor allem für Netzdienste, Energiehandel und die Integration erneuerbarer Energien eingesetzt. Die Steuerungsplattform mtu EnergetIQ sorgt für optimale Leistung und Flexibilität.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: