PRESSEMELDUNG Corporate

mtu und MDE: Kooperation bei dezentralen Energiesystemen

Veröffentlicht am 15 Januar 2002

Die MTU Friedrichshafen, ein Unternehmen der DaimlerChrysler AG, hat ein Drittel des KWK-Anlagen-Herstellers MDE Dezentrale Energiesysteme erworben. Ein Kooperationsabkommen auf dem Gebiet gasmotorbetriebener Energiesysteme ergänzt die Beteiligung, deren Erwerb am 9. Januar unterzeichnet wurde.
  • mtu beteiligt sich am Augsburger KWK-Anlagen-Hersteller MDE
  • Sich ergänzendes Produktprogramm: Gasmotoren, Aggregate und komplette Systeme zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
  • Umweltfreundliche Strom- und Wärmeerzeugung mit hohem Marktpotenzial

mtu beteiligt sich am Augsburger KWK-Anlagen-Hersteller MDE


Friedrichshafen. Die MTU Friedrichshafen, ein Unternehmen der DaimlerChrysler AG, hat ein Drittel des KWK-Anlagen-Herstellers MDE Dezentrale Energiesysteme erworben. Ein Kooperationsabkommen auf dem Gebiet gasmotorbetriebener Energiesysteme ergänzt die Beteiligung, deren Erwerb am 9. Januar unterzeichnet wurde. Die Zusammenarbeit soll sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Gasmotoren, Stromaggregaten und kompletten KWK-Systemen erstrecken.

Sich ergänzendes Produktprogramm: Gasmotoren, Aggregate und komplette Systeme zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)


mtu und MDE werden demnach künftig ein sich ergänzendes Produktprogramm mit Gasmotoren, Aggregaten und kompletten KWK-Anlagen anbieten. Bei der Vermarktung werden die jeweiligen Vertriebsorganisationen und Marken genutzt. Es ist geplant, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen.

Durch die Kooperation verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit der beiden Unternehmen auf dem Gebiet der Gasmotoren und KWK-Anlagen erheblich. Beide können jetzt eine wesentlich breitere Produktpalette anbieten als zuvor. Auf Basis von mtu-Motoren erweitert MDE das Leistungsspektrum ihrer Produkte bis auf 1500 kW pro Einheit und deckt damit alle relevanten Leistungsbereiche in diesem Marktsegment ab. Darüber hinaus eröffnet sich durch die Kooperation für MDE die Chance, die von ihr hergestellten Produkte durch Nutzung des mtu-Vertriebsnetzes weltweit in den Märkten Europas, Asiens und Nordamerikas abzusetzen.

Die mtu gewinnt mit MDE einen auf dem Gebiet der dezentralen Energieerzeugung erfahrenen Partner und kann dadurch ihre Produktoffensive im Bereich Gasmotoren weiter ausbauen. Dabei nutzt die mtu das technische Know-how von MDE, beginnend vom Gasmotor bis hin zum schlüsselfertigen System. Die gemeinsame Nutzung der vorhandenen Ressourcen ermöglicht es, eine bestmögliche Wettbewerbsposition im Weltmarkt zu erreichen.

In Deutschland ist MDE einer der führenden Anbieter von dezentralen Energiesystemen auf der Basis von Gasmotoren im Leistungsbereich von 100 bis 400 kW. Das Unternehmen, das 1986 innerhalb der MAN AG entstand und seit 1998 als eigenständiges Unternehmen am Markt auftritt, war einer der ersten deutschen Anbieter von KWK-Anlagen und verfügt damit über eine hohe Kompetenz in dieser Technologie. Allein in Deutschland hat MDE 1600 KWK-Module installiert. Weltweit laufen über 3600 Gasmotoren von MDE.

Umweltfreundliche Strom- und Wärmeerzeugung mit hohem Marktpotenzial


Kraft-Wärme-Kopplung steht für eine besonders umweltfreundliche Energieerzeugung. Bei KWK-Anlagen wird nicht nur elektrischer Strom erzeugt, sondern zusätzlich die Abwärme des Motors nutzbar gemacht. Dadurch können Nutzungsgrade von über 90 Prozent erreicht werden. Eingesetzt werden solche Anlagen im industriellen und kommunalen Bereich, zum Beispiel in Krankenhäusern und Hallenbädern, in großen Gebäudekomplexen wie auch in Kläranlagen, Deponie- und Biogas-Anlagen.

Solche dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen sind besonders gut geeignet, den Kohlendioxid (CO2)-Ausstoß in der Energieerzeugung zu senken. Die Mengen, um die es dabei geht, sind beträchtlich: Durch den konsequenten Ausbau von KWK-Anlagen könnte der CO2-Ausstoß in Deutschland um jährlich 23 Millionen Tonnen reduziert werden.