PRESSEMELDUNG Corporate

Tognum verstärkt Personal in den Bereichen Finanzen, Investor Relations und Unternehmenskommunikation

Veröffentlicht am 24 September 2007

Zum 01. August übernahm Dieter Royal (43) die Leitung Corporate Finance mit den Bereichen Rechnungswesen, Konzernplanung, Treasury und Mergers & Acquisitions der Tognum AG. Royal war bis Juli 2007 bei dem im MDAX notierten Anlagenbauer und Roboterhersteller KUKA AG, Augsburg tätig.
Zum 01. August übernahm Dieter Royal (43) die Leitung Corporate Finance mit den Bereichen Rechnungswesen, Konzernplanung, Treasury und Mergers & Acquisitions der Tognum AG. Royal war bis Juli 2007 bei dem im MDAX notierten Anlagenbauer und Roboterhersteller KUKA AG, Augsburg tätig. Mit der Leitung des M&A-Bereichs verantwortete er dort maßgeblich die Repositionierung der vormaligen IWKA AG in den Jahren 2006/2007 und über die gleichzeitige Leitung des Investor Relation-Bereichs die entsprechende Kapitalmarktkommunikation. Zuvor leitete er bei der Stuttgarter Maschinen und Anlagenbaugruppe Coperion das Konzerncontrolling. Seine berufliche Laufbahn begann der Diplom-Ökonom 1992 im Investmentbanking bei der Dresdner Bank AG. In der Zeit bis 1999 war er dort mit Führungsaufgaben in den Bereichen Leveraged Finance und Capital Markets an den Standorten Frankfurt, New York und São Paulo betraut. Bei Tognum berichtet Royal direkt an den Finanzvorstand Joachim Coers.

Im Juli übernahm Achim Schneider (37) die Leitung der Investor Relations-Abteilung der Tognum AG. Davor war er bereits Projektleiter für den erfolgreichen Börsengang. Von 1999 bis 2006 war der Diplom-Betriebswirt (BA) als Führungskraft im Bereich IR und Finanzkommunikation der Infineon Technologies AG tätig. Beim Münchner Halbleiterhersteller hatte er nach dem Listing in Frankfurt und New York zunächst die mehrfach ausgezeichnete Finanzkommunikation aufgebaut. Zuletzt war er von San José in Kalifornien aus für die Beziehungen des DAX-Mitglieds mit Investoren in Nordamerika verantwortlich.

Bis 1999 arbeitete er fünf Jahre für die Jenoptik AG in Jena, zuletzt als stellvertretender Leiter der Öffentlichkeitsarbeit.
Bei Tognum berichtet Schneider direkt an den Vorstandsvorsitzenden Volker Heuer und den Finanzvorstand Joachim Coers.

Stefan Wortmann (41) hat am 1. September die Leitung der Unternehmenskommunikation der Tognum AG in Friedrichshafen übernommen und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden Volker Heuer. Wortmann war zuvor sechs Jahre Leiter Konzern Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Interne Kommunikation bei der SGL Carbon AG in Wiesbaden. Davor arbeitete er knapp sechs Jahre als Leiter Presse-/Öffentlichskeitsarbeit für die Phoenix Pharmahandel AG & Co. KG in Mannheim. Nach seinem Studium der Politik, Sprach- und Medienwissenschaften arbeitete Wortmann als Fachpressejournalist. Bereits während seines Studiums war er knapp fünf Jahre halbtags freiberuflich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der ABB Deutschland AG in Mannheim beschäftigt. Wortmann folgt auf Toni Melfi, der als Leiter Unternehmenskommunikation zur Audi AG gewechselt ist.