Neues Bürogebäude für Tognum
Veröffentlicht am 13 Februar 2009
Ein neues Gebäude für Mitarbeiter und Management der Tognum-Gruppe wird dem Konzern zu noch größerer Wirtschaftlichkeit verhelfen. Voraussichtlich im zweiten Quartal des Jahres 2010 wird am Firmensitz in Friedrichshafen ein neues Bürogebäude für mehr als 400 Mitarbeiter bezogen, das von der auf solche Projekte spezialisierten Prisma-Unternehmensgruppe gemietet wird.
- Unternehmen führt Konzern- und Servicefunktionen unter einem Dach zusammen
- Prisma-Gruppe erstellt Neubau für 400 Mitarbeiter
- Bezug im zweiten Quartal 2010
Friedrichshafen, 13. Februar 2009. Ein neues Gebäude für Mitarbeiter und Management der Tognum-Gruppe wird dem Konzern zu noch größerer Wirtschaftlichkeit verhelfen. Voraussichtlich im zweiten Quartal des Jahres 2010 wird am Firmensitz in Friedrichshafen ein neues Bürogebäude für mehr als 400 Mitarbeiter bezogen, das von der auf solche Projekte spezialisierten Prisma-Unternehmensgruppe gemietet wird. Dazu verkauft Tognum ein Grundstück an Prisma. Von den beiden Werken weiter entfernte und angemietete Büro-Außenstandorte werden nach dem Bezug des neuen Gebäudes nicht mehr benötigt.
Mit dem starken Umsatz- und Produktionswachstum der vergangenen Jahre waren auch am Stammsitz in Friedrichshafen viele neue Mitarbeiter vor allem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Informationstechnologie eingestellt worden. Deshalb mussten schrittweise etwa 400 Büroarbeits-plätze außerhalb der beiden Werke genutzt werden, was unter Effizienzgesichtspunkten nicht optimal ist, aber unumgänglich war.
Das wird sich mit dem Bezug des künftigen Gebäudes gegenüber dem Stammwerk 1 im zweiten Quartal des Jahres 2010 ändern. Hier werden wesentliche Kern- und Servicefunktionen von Tognum konzentriert. Das sechsgeschossige Gebäude mit 8.700 Quadratmetern wird mehr als 400 Mitarbeitern Platz bieten, über eine Tiefgarage mit 120 Parkplätzen und über 50 oberirdische Parkplätze sowie über 100 Fahrradabstellplätze verfügen. Dazu kommen ein Speisesaal sowie Seminar- und Besprechungsräume. Lange, zeitaufwändige Wege zwischen den heutigen teils weit voneinander entfernten Büro-Standorten werden so vermieden.
Die Tognum-Gruppe verkauft zu diesem Zweck eine derzeit als Parkplatz genutzte 5.000 Quadratmeter große Fläche an der Maybachstraße gegenüber dem Werk 1 an das deutsche Tochterunternehmen der Prisma-Gruppe (Lustenau/Österreich). Das auf Büro- und Gewerbeparks spezialisierte Unternehmen erstellt als Investor das 20 Meter hohe Gebäude, dessen zwei Flügel L-förmig angeordnet sind. Tognum hat mit Prisma einen längerfristigen Mietvertrag vereinbart. „Für Tognum ist das ein idealer Weg. So können wir wichtige Aufgaben und Funktionen an einem Ort konzentrieren. Zum anderen verwenden wir für Investitionen reserviertes Kapital ausschließlich dazu, unsere Werksanlagen auszubauen. Das heißt: Wir investieren in operatives Wachstum, nicht in Büroräume“, sagt Tognum-Vorstandsvorsitzender Volker Heuer.
Baubeginn wird voraussichtlich im März 2009 sein. Mit der Fertigstellung wird nach einer etwa 15-monatigen Bauzeit im Frühsommer des Jahres 2010 gerechnet.
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |