Tognum verstärkt mtu-Standbein in Indien
Veröffentlicht am 11 Februar 2010
Mit einer feierlichen Zeremonie eröffnete die Tognum-Gruppe heute in der indischen Stadt Pune den neuen Firmenhauptsitz ihrer Ländergesellschaft MTU India.
• Vertrieb, Trainingscenter und Werkstatt für Ausbau des Geschäfts
• Künftig auch Entwicklung am Standort Pune
Friedrichshafen/Pune, 11. Februar 2010. Mit einer feierlichen Zeremonie eröffnete die Tognum-Gruppe heute in der indischen Stadt Pune den neuen Firmenhauptsitz ihrer Ländergesellschaft MTU India. „Das wirtschaftliche Wachstum in Indien ist wichtig für den strategischen Ausbau des Asiengeschäfts der Tognum-Gruppe“, sagte Tognum-Technikvorstand Dr. Ulrich Dohle bei der Eröffnung. „Hierzu gehören nicht nur die Verstärkung von Vertrieb und After-Sales, sondern auch der erstmalige Aufbau einer Entwicklungsabteilung außerhalb der deutschen Konzernzentrale in Friedrichshafen.“
Eine neue Geschäftseinheit der mtu Indien wird künftig Entwicklungsleistungen in Pune erbringen. Damit verfolgt die Tognum-Gruppe nicht nur in Produktion und Einkauf eine globale Strategie, sondern auch bei der Motorenentwicklung. In Pune werden kostengünstig zusätzlich benötigte Entwicklungskapazitäten geschaffen, um Motoren und Antriebssysteme entsprechend der künftigen Kundenanforderungen und Emissionsrichtlinien weiterzuentwickeln.
Satish Phadke, Leiter von MTU India, konnte zur Eröffnungsfeier mehr als 100 hochrangige Gäste aus der Wirtschaft und von Behörden begrüßen. Auf einem Gelände von 3.660 Quadratmetern befinden sich neben Büroräumen ein Ersatzteillager, ein Trainingscenter und eine Werkstatt. Der Einzug in die Büros und in Bereiche des Lagers erfolgte Anfang Dezember 2009. Seit Januar 2010 stehen auch die Werkstatt und der Trainingsbereich zur Verfügung. Weitere Standorte der mtu in Indien sind Neu Delhi, Bangalore, Singrauli und Korba. Am neuen Standort in Pune werden die Kunden Servicelösungen aus einer Hand erhalten. Zur Unterstützung des Geschäfts ist bereits für 2010 ein weiterer Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzes geplant.