Laufen, klettern, spielen: Tognum bietet Sport mit Spaß
Veröffentlicht am 25 Juli 2012
Den 6. Oktober sollten sich Sportler in der Region Bodensee-Oberschwaben dick im Kalender markieren. An diesem Tag veranstaltet der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum zum ersten Mal „FUNSports³“ auf dem Sportgelände Forstwiesen in Immenstaad.
- Sportevent FUNSports³ am 6. Oktober in Immenstaad
- Jetzt anmelden zu 12- und 30-Kilometer-Läufen für jedermann
- Fußballturnier und Kletterwettbewerbe für Mitarbeiter von Tognum, mtu Cassidian, Astrium und Mercedes-Benz-Niederlassung Ravensburg
Friedrichshafen, 25. Juli 2012. Den 6. Oktober sollten sich Sportler in der Region Bodensee-Oberschwaben dick im Kalender markieren. An diesem Tag veranstaltet der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum zum ersten Mal „FUNSports³“ auf dem Sportgelände Forstwiesen in Immenstaad. Die „3“ steht sowohl für Wettbewerbe in den drei Sportarten Laufen, Fußball und Klettern als auch für die drei Partner. An den 30 und zwölf Kilometer langen Laufwettbewerben kann jedermann mitmachen. Das Fußballturnier und der Kletterwettbewerb sind dagegen den Mitarbeitern von Tognum, MTU Friedrichshafen sowie von den Kooperationspartnern Cassidian, Astrium und Mercedes-Benz-Niederlassung Ravensburg vorbehalten. Anmeldungen sind ab sofort im Internet unter www.funsports.tognum.com möglich. Den Mitarbeitern, Angehörigen und Gästen wird ein abwechslungsreiches Sport- und Bewegungsprogramm für alle Altersstufen angeboten. Zahlreiche Informationsstände zu den Themen Sport, Bewegung und Gesundheit am Arbeitsplatz, mit Alkohol-Fahrsimulator, Laktatmessung, Kurzmassagen, Golfsimulator, XXL-Tischkicker und Spielattraktionen vom Ravensburger Spieleland runden den gemeinsamen Sporttag ab.
FUNSports³ ist bei Tognum ein wichtiger Baustein im Konzept eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements. Darüber hinaus sollen sich bei diesem Event die Teilnehmer kennenlernen, austauschen und gemeinsam Spaß haben.
Besonders interessant für viele Leistungs- und Hobby-Laufsportler dürften die Läufe von Ravensburg über Oberteuringen nach Immenstaad werden. Dabei gibt es drei Optionen: Die lange Variante für ausdauernde Läufer führt 30 Kilometer von Ravensburg durchs herbstlich-malerische Hinterland über Oberteuringen zum Bodensee. Wem das zu weit ist, der darf auch erst in Oberteuringen einsteigen und die zwölf Kilometer genießen. Die gleiche Strecke nehmen auch die Nordic Walker unter ihre Stöcke.
Die Kinder der Mitarbeiter sind ebenfalls zum Mitlaufen eingeladen. Sie können beim „FUNSports³-Bambini-Lauf“ auf dem Immenstaader Trimm-Dich-Pfad – ganz in Stadionnähe – um die Wette rennen.
Weitere Informationen über den Streckenverlauf, die Teilnahmebedingungen und das Programm von FUNSports³ gibt es im Internet unter www.funsports.tognum.com. Auch die Anmeldung zu den Läufen erfolgt über diese Internetseite.
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |