PRESSEMELDUNG Corporate

mtu mit aktuellen Yachtmotoren auf der Dubai International Boat Show

Veröffentlicht am 13 März 2012

Auf der Dubai International Yacht Show vom 13. bis 17. März zeigt Tognum unter der Marke mtu die aktuellen Yachtmotoren der Baureihen 2000 und 4000 (Stand: ESS-P6).

Bilder [3 Dateien, 6 MB]

  • Motoren der mtu-Baureihe 2000 mit höherer Leistung und verbessertem Leistungs-Gewichts-Verhältnis
  • Motoren des Typs 4000 M53/M63 mit Leistungen von 746 bis 2.240 kW maßgeschneidert für den Einsatz in Verdrängeryachten
  • Umfassende Service-Leistungen mit mtu ValueCare

Friedrichshafen/Dubai, 13. März 2012.  Auf der Dubai International Yacht Show vom 13. bis 17. März zeigt Tognum unter der Marke mtu die aktuellen Yachtmotoren der Baureihen 2000 und 4000 (Stand: ESS-P6). Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen Automations- und Service-Lösungen.  

Der Schiffsmotor des Typs 2000 M94 verfügt über die höchsten Leistungswerte seiner Klasse und ein verbessertes Leistungs-Gewichts-Verhältnis. Es ist gelungen, seine Leistung gegenüber dem Vorgängermodell um bis zu 8 Prozent zu steigern. Der Motor deckt mit 8-, 10-, 12- und 16-Zylinderversionen einen Leistungsbereich von rund 930 bis 1.940 kW bei 2.450 min-1 ab. Der Turbolader wurde mit Blick auf den Kraftstoffverbrauch bei Reisegeschwindigkeit und die Möglichkeit der Erzeugung eines höheren Ladedrucks bei geringeren Motordrehzahlen optimiert. Dies ist einer der wichtigsten Faktoren zur Reduzierung der Beschleunigungszeit eines Schiffs. Der Motor erfüllt zudem nicht nur alle weltweit gültigen Schiffsabgasnormen, sondern wird auch standardmäßig mit dem SOLAS-Zertifikat (Safety of Life at Sea) ausgeliefert. Zu den Merkmalen des M94 zählen doppelwandige Treibstoffleitungen und dreiwandige, wassergekühlte Turbolader- und Abgasleitungen, die dafür sorgen, dass die Oberflächentemperatur des Motors unter 220 °C bleibt. Dies ermöglicht es, dass auch die Temperatur im Maschinenraum relativ niedrig bleibt – ein Plus für Sicherheit und Komfort. Der M94 ist außerdem extrem leise und wartet im Leerlauf oder bei geringen Geschwindigkeiten mit einem besonders niedrigen Schalldruck auf.

Die Dieselmotoren des Typs 4000 M73/M93 sind leistungsstark, sauber, und bieten ein hervorragendes Leistungs-Gewicht, was den Motoren zu den höchsten Beschleunigungswerten in ihrer Klasse verhilft. Mit 12-, 16- und 20-Zylinderversionen decken sie einen Leistungsbereich von 2.340 bis 4.300 kW ab und werden seit Jahren erfolgreich in Yachten verbaut.

Die aktuellste Version mit Motoren des Typs 4000 M53/M63 sind verfügbar in den Zylindervarianten 8-, 12- und 16V und decken einen Leistungsbereich von 746 bis 2.240 kW ab. Sie sind besonders durch niedrige Kraftstoffverbräuche für den Einsatz in Verdrängeryachten prädestiniert, was zu einer maximalen Reichweite der Yacht führt. Dieser Langhubmotor verfügt über ein hohes Drehmoment und damit ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten, auch bei niedriger Last. Er zeichnet sich darüber hinaus durch seine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sowie lange Wartungsintervalle bis zu 33.000 Stunden aus, was insbesondere bei Verdrängeryachten von großer Bedeutung ist. Auch haben die Motoren von Grund auf ein hervorragendes Akustikverhalten, was zu einem hohen Komfort an Bord führt. Alle Motoren der Baureihe 4000 erfüllen die weltweit gültigen Schiffsabgasnormen und werden standardmäßig mit dem SOLAS-Zertifikat (Safety of Life at Sea) ausgeliefert.

mtu zeigt auf der Messe darüber hinaus die Standard-Schiffsautomationssysteme Smartline und Blueline zur Steuerung und Überwachung von mtu-Antrieben der Baureihen 2000 und 4000. Sie sind für verschiedene Antriebsarten wie Feststellpropeller (FPP) oder Waterjets geeignet.

Nicht nur mit seinen Produkten, sondern auch mit den Service-Leistungen mtu ValueCare steht mtu seinen Kunden als verlässlicher Partner zur Seite. Zu diesen Leistungen gehört unter anderem die verlängerte Gewährleistung Extended Propulsion Coverage (EPC). Weitere Leistungen sind passgenaue Wartungsverträge, Remote Services und die zuverlässige und schnelle Versorgung mit hochwertigen Originalersatzteilen weltweit.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: