Tognum gewinnt prominente Sportler für Sportevent FUNSports³
Veröffentlicht am 10 September 2012
Sportlich wird’s am 6. Oktober beim Antriebssystem- und Energieanlagenspezialisten Tognum. Zum Sporterlebnistag FUNSports³ im Sportzentrum Immenstaad haben sich die bekannte Siebenkämpferin Jennifer Oeser und der Läufer Richard Ringer als Stargäste angekündigt.
- Stargäste sind Siebenkämpferin Jennifer Oeser und Läufer Richard Ringer
- Fußball und Klettern für Werksangehörige und Familien
- Läufe für alle
Friedrichshafen, 10. September 2012. Sportlich wird’s am 6. Oktober beim Antriebssystem- und Energieanlagenspezialisten Tognum. Zum Sporterlebnistag FUNSports³ im Sportzentrum Immenstaad haben sich die bekannte Siebenkämpferin Jennifer Oeser und der Läufer Richard Ringer als Stargäste angekündigt. Kooperationspartner sind Cassidian/Astrium und die Mercedes-Benz-Niederlassung Ravensburg. An den Wettkämpfen teilnehmen können die Mitarbeiter der drei Unternehmen, deren Angehörige und bei den Läufen auch Gäste. Aber nicht nur aktive Sportler sind eingeladen. Tognum und die beteiligten Firmen freuen sich auch auf viele Zuschauer.
Die „3“ im Eventnamen steht für die drei Sportarten Laufen, Fußball und Klettern und die drei Kooperationspartner. Während am Fußballturnier und beim Klettern nur Mitarbeiter aus den drei beteiligten Unternehmen mitmachen können, ist das Laufevent für jeden offen. Zwei Strecken stehen zur Auswahl: 30 und zwölf Kilometer. Die erste Strecke führt von Ravensburg über Oberteuringen zum Bodensee nach Immenstaad. Die zweite entspricht dem letzten Teilstück; diese Strecke ist auch für Nordic Walker ausgeschrieben. Unter www.funsports.tognum.com kann sich jeder informieren und bis 22. September für einen der angebotenen Wettbewerbe anmelden.
Das Event FUNSports³ ist bei Tognum ein wichtiger Baustein für das ganzheitliche betriebliche Gesundheitsmanagement. Tognum informiert hier über sein Sport- und Gesundheitsprogramm und bietet Leistungsdiagnostik und Laktatmessung an. Mit einem Fahrsicherheitstrainer können die Besucher ihr Verhalten in Gefahrensituationen testen. Die Betriebskrankenkasse mtu informiert unter anderem zu Krebsvorsorge und psychischer Gesundheit und bietet Kurzmassagen an. Am Stand der BKK Gildemeister gibt es für die Sportfans Isodrinks und Obst. Für Unterhaltung sorgen Käpt’ n Blaubär vom Ravensburger Spieleland, ein XXL-Kicker sowie ein Golf-Speed-Simulator. Der TuS Immenstaad wird ein Speise- und Getränkebüffet bieten, DJ Red sorgt für musikalische Unterhaltung.
Die Siebenkämpferin Jennifer Oeser aus Leverkusen musste bei den Olympischen Spiele von London nach Problemen mit der Wade und der Achillessehne im abschließenden 800-Meter-Lauf aufgeben. Bei den Weltmeisterschaften in Berlin (2009) hatte die 29-jährige Athletin noch Silber geholt. Oeser wird die Sieger des Fußballturniers ehren und für Gespräche und Autogrammwünsche zur Verfügung stehen.
Der 23-jährige Mittel- und Langstreckler Richard Ringer hat engste Verbindungen zu Tognum: Er ist dort seit drei Jahren Werkstudent. 2011 wurde Ringer über 5.000 Meter Deutscher Vizemeister und bei der U23-EM Siebter und verpasste bei der Cross-EM als Vierter Bronze nur knapp. Ringer wird den Lauf von Oberteuringen nach Immenstaad begleiten und ebenfalls Fragen beantworten.
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |