ROLLS-ROYCE UND GARDEN REACH VEREINBAREN MONTAGE VON mtu-MOTOREN IN INDIEN
Veröffentlicht am 05 Mai 2017
Rolls-Royce und Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. (GRSE) haben die Montage von mtu-Motoren der Baureihe 4000 in Indien vereinbart. Die Montage der Motoren vom Typ 12V und 16V 4000 M90 erfolgt im Dieselmotorenwerk von GRSE in Ranchi.
- mtu-Motoren der Baureihe 4000 für militärische Schiffe werden im Dieselmotorenwerk Ranchi montiert
- Vereinbarung vertieft die langjährige Zusammenarbeit von mtu und Garden Reach Shipbuilders & Engineers
FRIEDRICHSHAFEN – Rolls-Royce und Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. (GRSE) haben die Montage von mtu-Motoren der Baureihe 4000 in Indien vereinbart. Die Montage der Motoren vom Typ 12V und 16V 4000 M90 erfolgt im Dieselmotorenwerk von GRSE in Ranchi. Vereinbart wurde außerdem die Option, zukünftig Teile vor Ort zu fertigen. Die Motoren verfügen über eine Leistung von 2040 beziehungsweise 2720 kW und werden in verschiedenen militärischen Schiffen zum Einsatz kommen, die bei GRSE gebaut werden. Die Vereinbarung umfasst den Transfer von mtu-Technologie auf den Gebieten Montage, Erprobung und Lackierung. GRSE ist eine der führenden indischen Werften und ist als Defense Public Sector Unit (PSU) dem Indischen Verteidigungsministerium zugeordnet. Die Marke mtu ist Teil von Rolls-Royce Power Systems.
Konteradmiral a.D. V K Saxena, Chairman und Managing Director von GRSE, sagt: „Diese Vereinbarung untermauert unsere langjährige und erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenarbeit mit mtu. Sie ist ein wichtiger Beitrag zu unserem Nationalisierungsprogramm, das sich wiederum in die Strategie der indischen Regierung einreiht, die Produktion im Inland weiter auszubauen. Wir beabsichtigen, die Partnerschaft zwischen GRSE und mtu weiter voranzutreiben und schrittweise einen Anteil von 40 Prozent heimischer Wertschöpfung bei den mtu-Motoren der Baureihe 4000 zu erreichen.“
Praveen Mohan, CEO von MTU India, sagt: „Wir freuen uns sehr, unsere Kooperation mit GRSE weiterführen und vertiefen zu können. Indien ist für mtu einer der wichtigsten Wachstumsmärkte. Unser Engineering & Research Center und das Global Purchasing Office in Pune sowie frühere Lizenzvereinbarungen mit GRSE sind Ausdruck des langfristigen Engagements von mtu, Indien als Geschäfts- und Investitionsstandort auszubauen. Wir freuen uns darauf, weitere Motoren in Indien zu bauen.“
Die Geschäftsbeziehungen zwischen mtu und GRSE begannen vor mehr als 30 Jahren mit der Montage von mtu-Motoren der Baureihen 538 und 396, die auch damals schon im Dieselmotorenwerk in Ranchi erfolgte. Seit 2004 montiert GRSE in Indien Motoren der Baureihe 4000 auf Grundlage von Baugruppen und Einzelteilen, die mtu liefert. Die nun vereinbarte Montage ist deutlich komplexer als bisher. Das Dieselmotorenwerk von GRSE hat bereits mehr als 100 mtu-Motoren montiert.
Die von der indischen Regierung verfolgte Strategie zur Stärkung der einheimischen Wirtschaft unter dem Slogan „Make in India“ gewinnt bei allen Projekten für die indischen See- und Landstreitkräfte immer mehr an Bedeutung. Die Vereinbarung zwischen mtu und GRSE steht mit dieser Strategie im Einklang.
Tel.: |
+49 7541 90 3461
|
E-mail: |
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |