Rolls-Royce und Goa Shipyard Limited vereinbaren die Fertigung von mtu-Motoren in Indien
Veröffentlicht am 12 April 2018
Rolls-Royce und Goa Shipyard Limited (GSL), eine führende öffentlich-rechtliche Marine-Werft im Verwaltungsbereich des indischen Verteidigungsministeriums, haben eine Kooperation zur lokalisierten Herstellung modernster mtu-Motoren der Baureihe 8000 in Indien vereinbart.
- Goa Shipyard Limited montiert mtu-Motoren der Baureihe 8000 in Indien
- Vereinbarung umfasst Montage von 16V- und 20V-Motoren in einem neuen Werk in Goa
- Wichtiger Beitrag von Rolls-Royce zur Initiative „Make in India“
Chennai, Indien – Rolls-Royce und Goa Shipyard Limited (GSL), eine führende öffentlich-rechtliche Marine-Werft im Verwaltungsbereich des indischen Verteidigungsministeriums, haben eine Kooperation zur lokalisierten Herstellung modernster mtu-Motoren der Baureihe 8000 in Indien vereinbart. Die Vereinbarung, die heute im Rahmen der indischen Verteidigungsmesse Defexpo unterzeichnet wurde, sieht die Montage der mtu-Motoren der Baureihe 8000 mit 16 und 20 Zylindern im neuen GSL-Werk in Goa vor. Die Marke mtu ist weltweit führend bei diesel- und gasbetriebenen Großmotoren und Antriebssystemen. mtu ist Teil der Rolls-Royce Power Systems AG.
Die Vereinbarung umfasst auch den Transfer von mtu-Technologien in den Bereichen Motorkomponenten, Montage, Erprobung, Lackierung und Grundüberholung von Motoren. Die Motoren der Baureihe 8000 sind die größten und leistungsstärksten mtu-Dieselmotoren mit einer Leistung von bis zu 10 Megawatt. Sie sind in allen Hochseepatrouillenschiffen (OPV) installiert, die in Indien in jüngerer Zeit gebaut wurden bzw. sich derzeit im Bau befinden. Hierzu gehören u.a. elf OPV von GSL für die Küstenwache (davon fünf noch im Bau und sechs bereits fertiggestellt), fünf OPV für die Marine, die momentan von Reliance Defence Engineering gebaut werden, sowie sieben OPV von L&T für die Küstenwache.
Konteradmiral a. D. Shekhar Mital, NM, Vorsitzender der Geschäftsführung von GSL, sagt: „Mit seiner Vorreiterrolle im Hinblick auf die Erhöhung des inländischen Anteils an der Wertschöpfung bei Schiffen, die bei GSL gebaut werden, will das Unternehmen die Bemühungen des Verteidigungsministeriums der Republik Indien, den inländischen Anteil am Wertschöpfungsprozess im Rahmen der Initiative ‚Make in India‘ zu erhöhen, tatkräftig unterstützen. Hauptantriebs-Dieselmotoren sind ein Herzstück von Schiffen und gehören zu deren wesentlichen finanziell hochwertigen importierten Bestandteilen. Unsere Kooperation wird daher einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des inländischen Wertschöpfungsanteils an in Indien gebauten Schiffen leisten. Darüber hinaus wird sie auch der indischen Verteidigungsbranche einen strategischen Vorteil ermöglichen, da das Know-how und die Infrastruktur, die zu dieser besonderen branchenspezifischen Technologie gehören, nunmehr in einer öffentlich-rechtlichen Werft vorhanden sind. Sie können somit von der indischen Marine und der indischen Küstenwache gewinnbringend genutzt werden. Seit längerem haben wir nach einer Möglichkeit zum Erwerb von Schiffsantriebsmotoren-Technologie gesucht. Wir sind sehr dankbar, dass Rolls-Royce und MTU Friedrichshafen uns als Kooperationspartner gewählt haben. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden wir die inländische Nachfrage nach Schiffsantrieben im Leistungsbereich 7 bis 10 Megawatt bedienen. Im neuen Werk, das von der GSL aufgebaut wird, werden diese Motoren auch generalüberholt werden.
Diese Vereinbarung ist für uns von größter Bedeutung. Die vorhandene Planung sieht eine schrittweise Erhöhung des inländischen Wertschöpfungsanteils vor. Wir sind zuversichtlich, mit einer starken Produktionsbasis in Indien einen wesentlichen inländischen Wertschöpfungsanteil an diesen Motoren zu sichern. Neben mehr Eigenständigkeit für Indien werden damit auch örtlichen Industrieunternehmen neue Chancen eröffnet, ihren Anteil am allgemeinen Wertschöpfungsprozess zu erhöhen. Angesichts der unterstützenden Regierungspolitik und den Bemühungen zur Erhöhung des inländischen Anteils am Wertschöpfungsprozess wird diese Zusammenarbeit sicherlich ein großer Erfolg.“
Praveen Mohan, Geschäftsführer von mtu Indien, sagt: „Die Vereinbarung mit GSL über die künftige Produktion modernster mtu-Motoren der Baureihe 8000 in Indien ist ein wichtiger Meilenstein und ein starkes Bekenntnis unsererseits zur Initiative ‚Make in India‘. Mit dem indischen Verteidigungssektor arbeiten wir seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich zusammen. Viele Schiffe sowohl der indischen Marine als auch der indischen Küstenwache werden von mtu-Motoren angetrieben. Wir engagieren uns gemeinsam mit unseren Partnern, um die indische Zukunftsvision hin zu noch mehr Eigenständigkeit zu unterstützen.“
Die Motoren der Baureihe 8000 sind die meistverkauften Motoren in ihrer Leistungsklasse für den Antrieb von militärischen Schiffen. Sie haben sich darüber hinaus auch in Fährschiffen und Yachten bewährt und insgesamt mehr als eine Million Betriebsstunden absolviert. Die Motoren der Baureihe 8000 sind im Leistungsbereich 7 bis 10 Megawatt erhältlich. Sie bieten niedrige Gesamtbetriebskosten, eine hohe Leistungsdichte sowie Umweltfreundlichkeit. Durch den Einsatz von Common-Rail-Einspritztechnik und einer elektronischen Motorsteuerung werden ein Kraftstoffverbrauch von weniger als 200 Gramm pro Kilowatt-Stunde und zugleich äußerst niedrige Emissionswerte ermöglicht. Die Motoren der Baureihe 8000 sind gemäß allen anerkannten Klassifizierungsnormen weltweit als Schiffsmotoren zertifiziert. Darüber hinaus wurden sie 2014 auch vom American Bureau of Shipping (ABS) gemäß Naval Vessel Rules (NVR) zertifiziert und haben damit als erste mit modernster Technik ausgestattete Motoren ihrer Leistungsklasse die strengen Anforderungen dieser Zertifizierung eingehalten.
Tel.: |
+49 7541 90 3461
|
E-mail: |