Qualität ist entscheidend
Heute fährt Eduard Richer mit einem Rübenroder zur Qualitätskontrolle auf ein Feld neben der Werkshalle. Auch ohne Rüben kein Problem: Denn nicht nur von September bis Dezember, der Rüben-Erntezeit, können die schweren Maschinen getestet werden. Tatsächlich sieht man hier bereits die bis zu 20 Zentimeter langen grünen Blätter der Rüben aus dem Boden sprießen. Von den Rüben selbst ist noch nichts zu sehen. Jetzt wird der Rübenroder ausführlich getestet: Da wird gerüttelt, geschüttelt, aus- und eingefahren und alle weiteren Funktionen durchprobiert. „Dies machen wir mit jedem unserer Fahrzeuge bevor es zum Endkunden ausgeliefert wird“, erklärt Richer. „Höchste Qualität spielt für uns eine wichtige Rolle“, bestätigt auch seine Kollegin Heinrich. „Wir können es uns nicht leisten, dass ein Rübenroder während der Ernte kaputtgehen würde. In der Erntezeit zählt für die Landwirte jeder Tag.“ Daher setzt Holmer auch auf
mtu-Motoren der Baureihe 1500, die die Abgasstufe Tier 4 final einhalten. „Sehr wichtig sind für uns die Abgasnorm, das Service-Netzwerk und die Einstellungen der Motoren“, erklärt Richer. „Denn gerade in der Erntezeit müssen die Maschinen durchlaufen können und im Notfall muss ein Monteur so schnell wie möglich vor Ort sein.“ Seine Kollegin Heinrich ergänzt: „
mtu ist ein eingeführter Name, da weiß man was man hat.“