ladiestalk-header.jpg
PRESSEMELDUNG Corporate

Rolls-Royce und Think Pink Club führen “Ladies Talk” für Krebsbetroffene in Friedrichshafen ein

Veröffentlicht am 26 Mai 2023

Bilder [1 Dateien, 5 MB]

  • Erster „Ladies Talk“ am Sonntag, 4. Juni 2023, ab 11 Uhr im Restaurant Lukullum in Friedrichshafen
  • Rolls-Royce Power Systems unterstützt Veranstaltungsreihe als Hauptsponsor
  • Initiatorin Nadja Will führt neues Format der Selbsthilfe für krebskranke Frauen ein

Für krebskranke Frauen wird es ab Anfang Juni 2023 ein neues Angebot in Friedrichshafen geben: Der „Ladies Talk“ mit Nadja Will zieht auch am Bodensee ein. Der aus den Medien bekannten Nadja Will, Expertin für Brustgesundheit und Krebskommunikation, geht es bei diesem Format um eine neue Art der Selbsthilfe: „Frauen sprechen in vertrauensvoller Atmosphäre über ihren Körper, ihre Gefühle, Ängste und Visionen. Hier gibt es kein Tabu. Themen wie der eigene Tod, Trauer, der Umgang mit Verwandten und Nahestehenden, Wünsche und Hoffnungen werden im geschützten Raum des ladies.talk® behandelt und aufgefangen“.

Angeboten und arrangiert werden verschiedene Aktivitäten und Möglichkeiten für den Austausch und für eine Community, auch als Outdoor- oder Erlebnis-Aktivitäten. Je nach Bedarf und Thema werden immer wieder Experten eingeladen, ihr Angebot und Wissen in dieser besonderen Runde zu teilen- unter dem Motto „gemeinsam statt einsam“.

Der erste „Ladies Talk“ am Bodensee findet am Sonntag, 4. Juni 2023, ab 11 Uhr im Restaurant Lukullum in Friedrichshafen statt. Alle interessierten krebsbetroffenen Frauen am Bodensee sind eingeladen, gratis und ohne Anmeldung teilzunehmen. Nadja Will und Dr. med. Hans-Walter Vollert, Leiter des Brustzentrums am Klinikum in Friedrichshafen, werden über das neue Angebot und aktuelle Themen informieren. Weitere Termine im Jahr 2023 sind: 24. September und 12. November.

Rolls-Royce Power Systems unterstützt die Veranstaltungsreihe als Hauptsponsor. „Wir sind uns unserer gesellschaftlichen, gesundheitsfördernden und sozialen Verantwortung bewusst und freuen uns darauf, gemeinsam mit Nadja Will den „Ladies Talk“ am Bodensee einzuführen. Wir sind überzeugt davon, dass dieses neue Angebot viele Frauen am Bodensee dabei unterstützen wird, zuversichtlicher, stärker und gemeinsam mit ihrer Krankheit umzugehen“, sagt Dr. Thelse Godewerth, Personalvorständin bei Rolls-Royce Power Systems. Weitere Unterstützer der Veranstaltungen sind der Medizin Campus Bodensee, das Hotel & Restaurant Lukullum und La Roche Posay.

Bereits im vergangenen Jahr setzte Rolls-Royce Power Systems mit seiner Kampagne zur Frauengesundheit einen Fokus auf die Brustkrebsprävention. Hierbei waren exklusive Screenings möglich und Nadja Will war mit Impulsvorträgen und Workshops zur brustbewussten Gesundheit vor Ort in Friedrichshafen und schuf „pinke Aufmerksamkeit“.

Initiatorin Nadja Will ist selbst Krebsüberlebende und Gründerin des gemeinnützigen Vereins think pink club e.V. und engagiert sich deutschlandweit für das Thema Cancer Support.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: