The Supervisory Board of Rolls-Royce Power Systems AG has extended the contract of Dr Jörg Stratmann as Chairman of the Board of Management until 14 November 2027. With this decision, the Supervisory Board is emphasizing continuity in the company’s leadership.Der Aufsichtsrat der Rolls-Royce Power Systems AG hat den Vertrag von Dr. Jörg Stratmann als Vorstandsvorsitzender bis zum 14. November 2027 verlängert. Damit setzt das Gremium auf Kontinuität in der Führung des Unternehmens.
PRESSEMELDUNG Corporate

Rolls-Royce Power Systems AG: Aufsichtsrat verlängert den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Jörg Stratmann

Veröffentlicht am 20 Juni 2025

Bilder [1 Dateien, 777 KB]

Pressefotos zum Herunterladen finden Sie unter Media Center (mtu-solutions.com). 

Der Aufsichtsrat der Rolls-Royce Power Systems AG hat den Vertrag von Dr. Jörg Stratmann als Vorstandsvorsitzender bis zum 14. November 2027 verlängert. Damit setzt das Gremium auf Kontinuität in der Führung des Unternehmens.  

„Dr. Jörg Stratmann führt Rolls-Royce Power Systems ergebnisorientiert und hat die strategische Positionierung sowohl mit ruhiger als auch konsequenter Hand geprägt“, betont Jasmin Staiblin, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Rolls-Royce Power Systems AG. „Der Aufsichtsrat freut sich, mit ihm und dem gesamten Team den gemeinsamen und erfolgreichen Weg der Rolls-Royce Power Systems AG auch in Zukunft fortführen zu können.“  

„Die Verlängerung des Vertrags von Dr. Jörg Stratmann ist ein Signal für Stabilität in einer Phase des Wandels“, sagt Thomas Bittelmeyer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. 

„In den letzten 2,5 Jahren haben wir Rolls-Royce Power Systems strategisch neu ausgerichtet sowie zahlreiche performancesteigernde Maßnahmen ergriffen und damit das Unternehmen entscheidend weiterentwickelt und Rekordergebnisse erzielt“, sagt Dr. Jörg Stratmann. „Diesen Weg möchte ich fortsetzen. Daher danke ich dem Aufsichtsrat für sein Vertrauen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Vorstand, dem gesamten Führungsteam und unserer weltweit hoch engagierten und kompetenten Belegschaft.“ 

 

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Jacqueline Casini Senior Vice President Brand, Marketing und Kommunikation
Tel.:
+49 7541 90 56858
E-mail: