Golden light spills over solar panels, reflecting the promise of clean energy while clouds dance in the beautiful morning sky
STORY Energiespeicherung

Wenn der Wind schweigt und die Sonne schläft

Veröffentlicht am 11 Februar 2026

Über die Rolle von Batteriespeichern und Gaskraftwerken in der Energiewende.
Erfahren Sie mehr über mtu-Gasaggregate
Branchen und Standorte mögen variieren, aber der Bedarf an konstanter Stromversorgung bleibt unverändert.
Mehr
Erfahren Sie mehr über mtu EnergyPacks
Mehr
Der Anteil von Wind- und Sonnenenergie am weltweiten Strommix steigt. Doch Wind und Sonne liefern nicht nur in der sogenannten Dunkelflaute zu wenig Energie. Hier kommen Batteriespeicher und Gaskraftwerke ins Spiel - zwei unterschiedliche Technologien, die unser Stromnetz auch in kritischen Zeiten stabil halten. 

Solar- und Windenergie gelten schon lange als ein riesiges Versprechen für die Zukunft – ein Versprechen, das sie auch gehalten haben. Jährlich steigt der ihr Anteil am Strommix, im Jahr 2024 lag er weltweit bei über 15 Prozent. 

Doch je höher der Anteil von Wind- und Sonnenenergie im Stromnetz ist, desto größer wird die Bedeutung eines Wortes, das erst im Jahr 2016 in den Duden aufgenommen worden ist: Dunkelflaute. Es bezeichnet die Zeiten, in denen Wind und Sonne keine Energie liefern, weil es entweder dunkel ist oder eben kein Wind weht, weil Flaute herrscht.

„Solar- und Windenergie sind volatil und die Spitzen der Stromerzeugung decken sich nicht immer mit den Spitzen der Nachfrage. Um diese Schwankungen ausgleichen zu können und den erzeugten Strom auch immer nutzen zu können, benötigt es dringend mehr Energiespeicher. Für länger anhaltende Dunkelflauten werden zusätzliche Kapazitätsreserven benötigt“, sagt Andreas Görtz, der in der Rolls-Royce-Division Power Systems das Geschäft mit nachhaltigen Lösungen leitet.

Dabei spielen zwei Technologien eine ganz entscheidende Rolle: Batteriespeicher und Gas-Kraftwerke.

mtu EneryPacks: Speicher für grüne Energie auf Vorrat

An sonnigen oder windigen Tagen, wenn Sonne und Wind mehr Energie erzeugen als tatsächlich benötigt wird, speichern Batteriesysteme wie das mtu EnergyPack QG die überschüssige Energie. Diese gespeicherte Energie kann später wieder ins Netz eingespeist werden. Bei plötzlichen Nachfragespitzen oder unerwarteten Ausfällen können Batteriespeicher zudem schnell reagieren und kurzfristig zusätzliche Leistung bereitstellen.

Doch Batteriespeicher haben noch mehr Vorteile: Sie können in Sekundenbruchteilen Energie liefern oder aufnehmen, um Schwankungen in der Netzfrequenz auszugleichen. Dies ist entscheidend, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten. Durch die flexible Einspeisung von Energie tragen sie dazu bei, Spitzen im Netz zu glätten und die Belastung von Netzkomponenten zu reduzieren.

mtu-Batteriegroßspeicher: modulare Einheiten, flexibel skalierbar

Rolls-Royce liefert mit dem mtu EnergyPack QG Großspeicher-Lösungen, die aus modularen Einheiten für Kapazität und Leistung bestehen und flexibel konfigurierbar sind. So entsteht Litauen gerade eine mtu-Batterie-Großspeicheranlage mit einer Leistung von 291 Megawatt und einer Speicherkapazität von 582 Megawattstunden. Die Batteriesysteme speichern überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien und geben ihn bei steigendem Bedarf wieder in das Stromnetz ab, wodurch das System ausgeglichen und eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet wird.

In Litauen entsteht derzeit eine mtu-Batterie-Großspeicheranlage mit einer Leistung von 291 Megawatt und einer Speicherkapazität von 582 Megawattstunden

mtu EnergetIQ: Das Gehirn hinter der Hardware

Ein zentraler Bestandteil der Rolls-Royce-Lösung ist der EnergetIQ-Manager.  Dieser steuert Gruppen von Energiequellen und Speicheranlagen sowie die Energieverteilung auf dem gesamten Weg von der Erzeugung bis zum Verbraucher. 

„Unsere Kompetenz liegt nicht darin, nur die einzelnen Komponenten zu liefern, sondern diese so miteinander zu verknüpfen und intelligent zu betreiben, dass unsere Kunden mit diesen die maximale Leistung erzielen können.“

Andreas Görtz, Leiter Sustainable Power Solutions Rolls-Royce Power Systems

Dass diese Kompetenz gefragt sein wird, steht außer Frage und das beweisen diese Zahlen: So erwartet etwa das Forschungs- und Analyseunternehmen BloombergNEF, dass weltweit bis zum Jahr 2035 Energiespeicher im mehrstelligen Terawattstundenbereich aufgebaut werden, ein erheblicher Teil davon in China. Bis zum Jahr 2050 wird ein weiterer Ausbau auf Kapazitäten im Terawattbereich erwartet, wie internationale Energiestudien übereinstimmend prognostizieren.

Gaskraftwerke: Schnelle Stromerzeugung

Doch Batterien allein werden nicht ausreichen, die Schwankungen von Sonnen- und Windenergie auszugleichen. In Dunkelflauten müssen oft auch mehrere Wochen überbrückt werden. Dann sind Gaskraftwerke gefragt, die mit Gas Strom erzeugen. Rolls-Royce liefert dafür schlüsselfertige Anlagen je nach Bedarf von 5 bis hin zu mehreren 100 Megawatt Leistung. Dank vorkonfigurierter, werksgeprüfter Module mit jeweils 10, 20 und 30 Megawatt können die Kraftwerke bereits innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach Bestellung ans Netz gehen. 

Youtube Video

Wasserstoff: Langzeitspeicher mit dem Potenzial, das Netz stabil zu halten

Noch werden die Kraftwerke mit Gas betrieben. Doch die mtu-Motoren sind H2-ready. Das bedeutet, dass sie zu Wasserstoffmotoren umgerüstet werden können. „Noch ist das nicht gefragt, aber sobald grüner Wasserstoff in größeren Mengen zur Verfügung steht, haben unsere Kunden die Möglichkeit, mit unseren Motoren völlig CO2-frei Energie zu erzeugen“, erläutert Tobias Ostermaier, Leiter des Rolls-Royce-PowerGen-Geschäfts. Dann könnte Wasserstoff als Langzeitspeicher dienen. Wasserstoffkraftwerke in Kombination mit Elektrolyseuren und einer gut ausgebauten Wasserstoffinfrastruktur würden zu einem wichtigen Element der Netzstabilität werden.

Noch besser in Kombination: Batteriespeicher und Gaskraftwerke im Zusammenspiel

Immer häufiger gibt es Einsätze, in denen Batteriespeicher und Gasmotoren zusammen eingesetzt werden – in Microgrids, die eine autarke Energieversorgung ermöglichen. Die Grundlast liefern in diesen üblicherweise erneuerbare Energiequellen wie Solaranlagen. Steht kein Solarstrom zur Verfügung, springen die Batterien ein, in denen nicht benötigte Energie zuvor gespeichert wurde. Solch ein Micgrogrid wird so manchem Hausbesitzer bekannt vorkommen. Erweitert werden kann dieses Microgrid durch ein Stromaggregat – angetrieben mit Diesel, Gas oder Wasserstoff. Diese stehen als zuverlässige Energiequelle immer parat und machen das Mircrogrid so zu einem zuverlässigen Energienetz.

„Noch stehen wir am Anfang, doch es ist faszinierend zu sehen, wie unsere Produkte ihren Teil dazu beitragen, dass eine fast 100 Prozent CO2-neutrale Energieversorgung möglich ist “, sagt Tobias Ostermaier.  

STORY Energiespeicherung

BESS-Systeme: Litauens Batterie-Boost für die Energiewende

Litauen speichert Strom wie nie zuvor – mit smarter mtu-Technik und viel Taktgefühl.

Mehr

STORY Power Generation

Batterie-Giganten im Aufschwung: Keine Energiewende ohne Energiespeicher

Wie riesige Batteriespeicheranlagen zum wesentlichen Pfeiler der Energiewende werden.

Mehr

STORY Power Generation

Grünere Stromversorgung auf den Seychellen

Die Seychellen wollen bis zum Jahr 2030 15 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Drei mtu EnergyPacks QL gleichen Leistungsschwankungen aus und stabilisieren so das Netz.

Mehr

STORY Power Generation

99,9 Prozent Energieverfügbarkeit dank Microgrid

Wie stellt man die Stromversorgung sicher, wenn es keine Netzkapazitäten mehr gibt? Vor dieser Herausforderung stand der britische Energiedienstleister BasePower. Die Lösung ist ein Microgrid.

Mehr

Connect with Us