STORY Industrie

Auf die Bauma, Motoren an und los!

Veröffentlicht am 28 Oktober 2022 von Vanessa Bösch, Bilder von Robert Hack

Große Bau- und Bergbaumaschinen tummeln sich auf dem Messegelände der Bauma in München. Mit dabei: Rolls-Royce.
München, Deutschland

Auf der Bauma, der weltgrößten Bergbau- und Baumaschinenmesse in München, sind zahlreiche Hersteller von Muldenkippern, Kranen oder Bergbaumaschinen vertreten. Auch Rolls-Royce präsentiert seine Antriebslösungen. Doch nicht nur auf dem eigenen Messestand sind die Motoren der Marke mtu zu finden.  

Es ist wieder so weit: Ein vertrautes Brummen liegt in der Luft und hektische Betriebsamkeit herrscht am Boden. Meterhohe Gitter- und Raupenkrane werfen ihre Schatten auf die Besucher zu ihren Füßen. Zahlreiche Landmaschinen, Bergbauanwendungen und Industriefahrzeuge tummeln sich auf dem Messegelände in München, die Stimmung ist ähnlich fröhlich wie auf einem Volksfest. Der Grund: Nach dreieinhalb Jahren findet vom 24. bis 30. Oktober die Bauma statt, die weltweit größte und bedeutendste Messe im Bereich Bau- und Bergbaumaschinen. Über 3.100 Aussteller aus aller Welt präsentieren auf einer Fläche von 614.000 Quadratmetern altbewährte, aber hochmoderne Klassiker genauso wie Produktneuheiten und Prototypen. Ebenfalls vertreten: Rolls-Royce. Unter dem Motto „Pioneering the Journey to Net Zero“ stellt das Unternehmen Zukunftslösungen für Antrieb und Energieversorgung vor, um den Weg in eine klimafreundlichere Zukunft zu ebnen.  

„Die Bauma bietet eine hervorragende Gelegenheit für den branchenübergreifenden Austausch. Auf der Messe wird deutlich, dass das Thema Nachhaltigkeit auch hier große Relevanz hat,“ sagt Stefan Rudert, Director C&I and Agriculture Business beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems. „Für unsere Journey to Net Zero arbeiten wir an Brennstoffzellen-Lösungen oder batterieelektrischen Antrieben für Land- und Industrieanwendungen. Auch die Freigabe aller Motoren für die Verwendung von nachhaltigen Kraftstoffen ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg in eine klimaneutralere Zukunft.“  

Diese Richtung dominiert auch den Messestand. Brennstoffzelle und batterieelektrischer Antrieb für einen Radlader sind zwei Beispiele für neue Technologien, die zukünftig als Lösung für Antrieb und Infrastruktur genutzt werden können. Als zentrale Themen geben sie einen Ausblick, wie die ganzheitliche Energieversorgung für diesen Bereich künftig in Angriff genommen werden kann. In einer Simulation werden auch hybride Mining-Lösungen gezeigt. Direkt daneben finden sich auch das zur Hälfte wieder aufbereitete Modell eines mtu-Motors der Baureihe 4000, wie er beispielsweise in Bergbauanwendungen zum Einsatz kommt, sowie das Modell eines Motors der Baureihe 1300, der tiefe Einblicke ins Innere erlaubt. Beide Motoren lassen sich mit nachhaltigen Kraftstoffen, wie beispielsweise HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) betreiben. Doch nicht nur auf dem firmeneigenen Messestand sind mtu-Motoren zu finden. Über das gesamte Messegelände verteilt, präsentieren namhafte Hersteller der Branche ihre Anwendungen. Unter den Hauben: Motoren der Marke mtu.  

Hoch hinaus…

Läuft man über das Freigelände Süd, tummeln sich Krane, soweit das Auge reicht, ragen bunte Gittermasten in den Himmel. Nicht wenige davon sind auf dem Messestand von Manitowoc zu finden. Als weltweit agierender Hersteller von Raupenkranen, Turmkranen, mobilen Teleskopkranen und LKW-Aufbaukranen ist das Unternehmen Stammgast auf der Bauma. Mit dem Grove GMK 6400-1 stellt Manitowoc einen seiner erfolgreichsten Klassiker aus. Der Kran bietet neben einer Tragfähigkeit von 400 Tonnen auch diverse Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell. Darunter beispielsweise das CCS-Kransteuerungssystem. Im Kran verbaut ist ein mtu-Motor der Baureihe 1500 von Rolls-Royce. Der Motor bringt eine Leistung von 430 Kilowatt und entspricht den geltenden Abgasemissionen EU Stage V beziehungsweise EPA Tier 4. Auch im neu vorgestellten GMK 4100L-2 Hybrid ist ein mtu-Motor der Baureihe 1100 verbaut.  

Ganz in der Nähe von Manitowoc präsentiert ein weiterer Kranhersteller seine Produkte: Zoomlion. Trotz der bunten Umgebung stechen die grünen Krane besonders heraus. Die Produktpalette des chinesischen Herstellers umfasst neben Auto- und Turmkranen, Baggern, und Planierraupen auch Mähdrescher und Traktoren. Der neue All Terrian Crane ATC1000 ist ebenfalls mit einem Motor von Rolls-Royce ausgestattet. Der mtu-Motor 1100 erbringt eine Leistung von bis zu 340 Kilowatt. Damit ermöglicht er starke Leistung, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen.    

Einen Katzensprung weiter ist der Hersteller Tadano zu finden. Auch hier geht es hoch hinaus, denn der Gittermast-Raupenkran PC 38.650-1 schafft es ganze 193 Meter in die Höhe. Damit können bis zu 170 Meter hohe Windturbinen installiert werden. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 650 Tonnen. Ein ganz schönes Schwergewicht. Den Antrieb dafür liefert ein mtu-Motor der Baureihe 1300 mit einer Leistung von 350 Kilowatt. Auch in anderen Kranmodellen des Herstellers sind die Motoren von Rolls-Royce zu finden. So etwa in den All-Terrain-Kranen AC 7.450-1 oder dem AC 5.250-2.

… oder unten am Boden

Baumaschinen anderer Art findet man auf dem Messestand von Bell. Hier stehen Muldenkipper, Radlader und Hydraulikbagger jeglicher Größenordnung. Kaum zu übersehen: Der Bell B45E 4x4, ein knickgelenkter Muldenkipper, der das Herzstück des Standes bildet. Zum Einsatz kommt er in der Rohstoffgewinnung, im schweren Erdbau und in industriellen Anwendungen. Power erhält er von einem mtu-Motor der Baureihe 1300, der die strengsten Abgasrichtlinien einhält und bis zu 390 Kilowatt schafft. Ebenfalls ausgestellt ist der Bell 30E 6x6, ausgestattet mit einem mtu-Motor der Baureihe 1000.  

Auf Maschinen zum Verdichten von Asphalt, Erde und Müll hat sich der Hersteller Bomag spezialisiert. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung ist die Firma Weltmarktführer in diesem Bereich. Auf dem Messestand ist eine Vielzahl an Produkten ausgestellt, die den Garten- und Landschaftsbau, den kompletten Verkehrswegbau oder aber den Dammbau unterstützen. Die Power im neuen Bodenstabilisator Bomag RS 500 kommt von einem mtu-Motor der Baureihe 1300 mit einer Leistung von bis zu 380 Kilowatt. Zum Einsatz kommt das Gefährt, um etwa Böden zu festigen oder zu verhärten.

Die Aussteller auf der Bauma sind zahlreich und es gibt die unterschiedlichsten Landwirtschafts-, Bau- und Bergbaumaschinen jeglicher Größenordnung zu entdecken. Um das geschäftige Treiben hautnah zu erleben, bleibt noch bis Sonntag Zeit. Die Anwendungen mit mtu-Motoren von Rolls-Royce sind aber auch danach vermutlich in Ihrem Alltag präsent – achten Sie doch einfach mal darauf!    

STORY Industrie

Ökologisch Holz stapeln

Holzfirma aus Oregon nimmt ersten nordamerikanischen Tier 4-Langholzstapler in Betrieb

von Bryan Mangum

Mehr

STORY Industrie

Rolls-Royce liefert erste Stufe-V-mtu-Motoren für Bell-Muldenkipper aus

Bell Equipment hat von Rolls-Royce kürzlich die ersten sechs EU-Stufe-V-zertifizierten mtu-Motoren erhalten.

von Rebecca Weiand-Schütt

Mehr

STORY Industrie

Mit mtu-Motoren geht es hoch hinaus

Der neue Demag AC 450-7 All-Terrain-Kran vereint Kompaktheit und Wendigkeit mit hoher Tragkraft. Für zuverlässige Mobilität sorgt der mtu-Motor 6R 1500.

von Julia Rieß

Mehr